This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38798:反向电流电平

Guru**** 2814845 points

Other Parts Discussed in Thread: LP38798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515241/lp38798-reverse-current-level

部件号:LP38798

工具/软件:

在输入端放置了 SBD 以保护 LP38798免受反向电流的影响。

当输入电源关闭时、大约1 μA 的反向电流会流动、但是否有损坏的风险? 此外、最高允许多少 A 的反向电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tsuyoshi、

    我们只指定了从 Vout 到 Vin 的最大电压容差、即300mV。 遗憾的是、没有对反向电流进行表征、但我找到了一篇文章、其中对该主题进行了一些调查: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/411581/lp38798-reverse-current-protection

    1 μA  不应造成任何永久性损坏。 建议不要超过数据表第6.1节中指定的绝对最大额定值:

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的介绍。

    该器件由交流适配器供电。
    在供电时拔下、VOUT 将比 VIN 高0.28V。 由于电源被切断、我认为不会有任何损坏、但这是否是正确的思考方式?

    B.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tsuyoshi、

    您可以在导通元件上添加一个0.2V 肖特基二极管、以确保  Vout 到 Vin 保持在300mV 以下。  

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Daniel

    感谢您的回答。  由于布线不允许在输入和输出之间使用 SBD、因此我将其放在输入端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuyoshi:

    它应该也会起作用。 只需确保二极管可以处理负载电流。  

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎