This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62866:长期使用 TPS62866。

Guru**** 2509345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515938/tps62866-using-tps62866-the-long-way

器件型号:TPS62866

工具/软件:

大家好、TI 专家和 Geniuss、


假设 TPS6286X 通过将 FB 引脚接地强制实现100%模型、我是否会面临对反向电流的任何限制?

假设我特意想使用器件、以便在这种100%占空比模式下允许反向电流。 假设 Vin 小于5V、我施加的 VOUT 为5V、而电流250mA 为- 500mA。

。  假设 MOSFET 仍将得到完全增强、并且 MOSFET 中的功耗非常小。


这将是不在标签上使用,但你能证实这一理论是否有效?

好极了

Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dlmitri:

    感谢使用 e2e。

    这是一个有趣的问题。 但是、如果 Vin 小于5V、那么 该芯片不允许您将 Vout 设置为大于5V。  

    BR、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 FB 引脚的版本怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dlmitri:

    在本例中、将有反向电流从输出端流向输入端。 该电流可能会损坏共享同一输入电源轨的其他器件。 此外、如果电流较大、也会导致热问题。  

    由于此芯片不支持100%模式、如果它处于 FPWM 模式、那么当发生开关(Vo+VL)时、输入侧的电压将急剧上升、这可能会损坏芯片。

    请问您为什么要以这种方式使用芯片? 如果您希望使 Vout 大于 Vin、最好使用升压转换器。

    BR、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用降压输出为输入端的锂离子电池充电、而无需单独切换输入//。

    是的,如果它不支持 fpwm 模式,那么它肯定不会工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以推荐使用支持 D=1 <5mm2封装集成开关的降压转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dlmitri:

    我明白了。 降压不是为电池充电的好选择。 您是否想考虑我们的电池充电器 IC?   电池充电器 IC |德州仪器 TI.com

    BR、

    Jingyi