工具/软件:
您好的团队、
我已阅读多个论坛条目和应用手册、但未找到解决方案。
我们有一个具有 四个栅极、次级侧 LLC 和倍压器的电路(请参阅原理图)。 
变压器:

负载下(例如、100R @ 20V => 400mW、也与200R 一起工作、以此类推...) 我们有以下波形:

通道1:输出1的正电压(100 R)
通道2:输出2处的正电压(无负载)
通道3:初级侧开关电压
通道4:输出1处的变压器次级侧(引脚3)电流
如您所见、电流看起来不错(我知道、由于正弦波被切断、仍然需要进行微调)。
但在轻负载条件下、我们有以下波形:

通道1:输出1处的正电压(R = x KR)
通道2: 输出1处的负电压(R = x KR)
通道3:初级侧开关电压
通道4:输出1处的变压器次级侧(引脚3)电流
我尝试了不同的开关频率(200...1000kHz)、电容器(2.2.33nF)...在任何情况下都无法识别正弦电流。
问题1:您是否知道问题可能是什么? 我们是否需要某种基本负载?
问题2:如第一个示波图所示、在负载为100 R 时、如果一个输出加载、而其他三个输出空载、总输出电压(正负相加)下降约2V。 这里大概不能采取任何对策、对吧?
提前感谢。
此致、
ms