This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22968-Q1:BIAS 引脚开路

Guru**** 2463390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22968-Q1, LM61440-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515591/tps22968-q1-bias-pin-open

器件型号:TPS22968-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM61440-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家、下图所示的原理图、我们发现 TPS22968-Q1的 BIAS 引脚烧毁和开路的1/4W 故障率、您可以借助该工具分析原因、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ziyang、

    检查 VBIAS 引脚上是否存在超出绝对最大值的情况。

    VBIAS 上的5V 电源是否已正确调节?  

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 专家

    我认为这很好、我们使用 LM61440AASQRJRRQ1在12V 到 PP5V 之间进行调节(tps22968-Q1偏置引脚输入)。  

    您是指 电压高于6V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这种 EOS、EIPD 违反了绝对最大电压。 绝对最大电压可以是正电压、也可以是负电压。

    您只在 VBAIS 上看到针脚损坏?

    还应检查输入至输出电阻。  

    有多少设备损坏?

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅 VBIAS 损坏。 进入/退出正常状态与正常单位相吻合。 只有1个器件损坏。  vbias 来自 LM61440-Q1。 在这个芯片中发生了什么错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ziyang、

    正如我提到的、这看起来是 VBIAS 引脚上的电过应力(EOS)故障。  

    可能是 VBIAS 引脚上的过压(由于外部电压)导致的。

    我即将结束该主题。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。