This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:nINT 引脚上拉电源电压

Guru**** 2517120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510654/lp87702-q1-nint-pin-pullup-supply-voltage

器件型号:LP87702-Q1

工具/软件:

大家好、TI 支持团队

  我们 在一个 ECU 设计中使用了 LP877021RHBRQ1降压转换器 IC。 关于 IC 的 nINT 引脚有一个疑问、即它是 OD 输出、我们需要上拉信号以将其连接到主机控制器。 我们主机控制器的信号为1.8V 电平。 我们可以将 nINT 引脚上拉至 配置为1.8V 的转换器降压输出。 请澄清。

谢谢

Lajitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lajitha:

    根据 DS、nINT 可以使用10k 电阻器连接到 VIO PU。  该引脚上的电压可以是0V 至5.5V  

    因此可以使用1.8V。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishtiaque、

     感谢您的答复。 我们的疑问是、是否可以将 nINT 引脚上拉至转换器的一个降压输出端(LP877021RHBRQ1)。 请回复。

    此致

    Lajitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这取决于您希望 nINT 引脚何时处于有效状态来向系统提供信息。  

    您需要记住、当降压稳压器上电时、您将在 nINT 引脚上有电源、如果特定降压稳压器存在任何故障、那么这也会影响 nINT 引脚信号。 因此您需要考虑这些假设。  

    我认为 VIN 提供电源会更好。 因此、简而言之、当您希望 nINT 引脚处于活动状态并提供信息时、在故障期间应提供电源。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复,伊什蒂亚克。 我们的 VIN 电压电平为5V、希望可以将 nINT 上拉至5V (根据数据表)。 此外、我们想知道为 IC 的 SDA 和 SCL 线提供的上拉电阻。 我们是否也可以将 I2C 线路上拉至 VIN (5V)。

    谢谢

    Lajitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议不要上拉至高电压。 尽管可以、但最好使用电阻分压器将其设置为3.3V。  

    对于 I2C、您无需考虑以下规格:

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishtiaque, Yeah 感谢你的建议。 将与建议的相同。 还有一个关于 IC、VMON1和2、WDI 和 WDRESET (30、31、6和7)未使用引脚的问题、我可以将这些引脚保持悬空吗?

    此致

    Lajitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishtiaque、

      还有一个关于 IC、VMON1和2、WDI 和 WDRESET (30、31、6和7)未使用引脚的问题、我可以将这些引脚保持悬空吗?  

    此致

    Lajitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lajitha:

    请参阅下面的、

    WD_RESET (引脚6) ->未连接(悬空)

    WDI (引脚7)->接地(GND)

    如果不监测任何电压、VMON1&2 ->可以保持悬空。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishtiaque、感谢您提供有关精确配置的信息。 我认为现在可以关闭该主题。