工具/软件:
您好、
我正在设计一个频率和占空比可调的 PWM 发生器。 我正在尝试生成低至10Hz 的低频 PWM 信号和尽可能低的占空比。 在我的应用中、我观察到振荡、如图所示。 这是该频率范围内的预期行为还是我的电路错误?
谢谢。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我正在设计一个频率和占空比可调的 PWM 发生器。 我正在尝试生成低至10Hz 的低频 PWM 信号和尽可能低的占空比。 在我的应用中、我观察到振荡、如图所示。 这是该频率范围内的预期行为还是我的电路错误?
谢谢。


您好、
它看起来 CT 和 DTC 在 PWM 干扰时都有噪声。 反馈波形呢?
您能否添加一个0.1uF 的高频电容器(陶瓷)与您在 CT 引脚上使用的电容器并联以滤除噪声? 此外、在 DTC 上添加一个小电容器(例如1nF)来滤除噪声。 此外、您能否改变 DTC 以查看是否在任何其他电压下、干扰会有所不同、以帮助找出其他可能的原因。
请随 PWM 一起提供反馈波形。

将0.1uF 并联至 CT 引脚电容器并将10nF 并联至 DTC 引脚后、振荡问题在1kHz 时得到解决。
1kHz PWM (最低占空比)、带有反馈引脚波形:

10Hz PWM (最低占空比)、具有反馈引脚波形:

10Hz PWM (最高占空比)、具有反馈引脚波形:

DTC 引脚最高占空比(10Hz):

DTC 引脚最低占空比(10Hz):

我没有在具有不同 DTC 引脚电压的其他引脚上发现干扰。 我可以看到、在更高的频率或占空比下、DTC 引脚纹波会减小。