This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:PWM 输出端存在振荡

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516627/tl494-oscillations-at-the-pwm-output

部件号:TL494

工具/软件:

您好、

我正在设计一个频率和占空比可调的 PWM 发生器。 我正在尝试生成低至10Hz 的低频 PWM 信号和尽可能低的占空比。 在我的应用中、我观察到振荡、如图所示。 这是该频率范围内的预期行为还是我的电路错误?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不、不应该这样。 您能否提供其他引脚的波形来帮助找到一些线索?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CT 引脚:

    RT 引脚:

    DTC 引脚:

    1IN+、2IN+引脚为0V、1IN-、2IN-为5V (符合预期)。 反馈引脚为0V。 REF 输出为5.1V。 集电极引脚可正确获得12V 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否在一个屏幕上绘制两个波形、以便我可以查看噪声与另一个波形的比较位置? CT 引脚似乎有一些噪声。 CT 引脚和 DTC 引脚上的噪声是否可能导致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片中的 CT 与 DTC 信号。 绿色表示 DTC 信号。 它们似乎以某种方式相互影响。 我在160kHz 频率下测试了 IC、PWM 输出端没有振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    下面我想通过 CT 引脚和 DTC 引脚波形看到这一点、以确定噪声是否引起了 PWM 振荡。

    在低频时、CT 引脚和 DTC 引脚看起来非常嘈杂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 与 CT 间的关系:

    PWM 与 DTC:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它看起来 CT 和 DTC 在 PWM 干扰时都有噪声。 反馈波形呢?

    您能否添加一个0.1uF 的高频电容器(陶瓷)与您在 CT 引脚上使用的电容器并联以滤除噪声? 此外、在 DTC 上添加一个小电容器(例如1nF)来滤除噪声。 此外、您能否改变 DTC 以查看是否在任何其他电压下、干扰会有所不同、以帮助找出其他可能的原因。

    请随 PWM 一起提供反馈波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将0.1uF 并联至 CT 引脚电容器并将10nF 并联至 DTC 引脚后、振荡问题在1kHz 时得到解决。

    1kHz PWM (最低占空比)、带有反馈引脚波形:

    10Hz PWM (最低占空比)、具有反馈引脚波形:

    10Hz PWM (最高占空比)、具有反馈引脚波形:

    DTC 引脚最高占空比(10Hz):

    DTC 引脚最低占空比(10Hz):

    我没有在具有不同 DTC 引脚电压的其他引脚上发现干扰。 我可以看到、在更高的频率或占空比下、DTC 引脚纹波会减小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    所以在高占空比下看起来是10Hz、运行 PWM 没有干扰、但低占空比运行 PWM 有干扰-在 PWM 干扰开始显示之前、占空比可以有多低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在10Hz、一旦 toff 时间超过80微秒、干扰就会开始。 这种情况发生频率高达200Hz、然后信号在任何占空比下都保持稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    看起来这是一个噪声问题。 您可以尝试两种方法。

    -在 CT 引脚上尝试不同类型的电容器

    -我知道 DTC 和反馈都可以控制占空比,现在看来您使用了 DTC ,您是否可以在没有 PWM 干扰的水平上设置 DTC ,然后使用反馈来调整占空比,看看是否可以在合理的小占空比下消除干扰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在反馈引脚上添加电位器来调节0V 至5V 之间的电压大多可以解决该问题。 现在、我可以在20Hz 时实现最低占空比稳定。 更好的布局可能会改善结果。 感谢您的帮助。

    20Hz PWM 信号: