This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:BQ34Z100-R2

Guru**** 2815145 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ34Z100-R2, BQ34Z100-G1, EV2400, BQ34Z100-DEVICE-FW, BQSTUDIO, BQ34Z100, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486739/bq34z100-r2-bq34z100-r2

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1EV2400、GPCCHEM、 BQSTUDIO、BQ34Z100-DEVICE-FWBQ34Z100BQ34Z100EVM

工具/软件:

您好:

我们将使用 BQ34z100-G1和 BQ34Z100-R2电量监测计 IC 来估算 SOC。 我们在估算 SOC 时面临一些问题。 电流和电压经过校准、但当从0%充电到100%时、容量显示一定的值、但在放电之前将容量保留一段休息时间、然后容量突然降至随机值。 当我启用阻抗跟踪时、就会发生这种情况。 我们已经完成了多个周期、但结果相同、soc 要么提前达到0%、要么100%。 还有一点、我们使用240V 电池包、因此无法按比例缩小 BQ Studio 中受限的值。  

现在我们面临一个新的问题有两个版本的 BQ Studio ,旧的和新的。 IC 在旧版本中被检测到、但我们无法更新化学 ID、但它有时只能检测到。 在新版本中、化学 ID 是所有内容都是最新的、但它根本无法检测到 IC。

那么、你们能否解释一下如何在 BQ Studio 中针对我们的电池包(即240V 电池包、180V 为0%、265V 为100%、64s 6p 组合)进行校准、以及主要如何在 bq studio 中检测电量监测计 IC。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saran、

    系统中可能会发生很多操作、第一个问题是电量监测计如何相互交互(BQ34z100-G1和 BQ34Z100-R2)、通常它们将独立运行。  

    如果您遇到精度问题、则问题可能只是需要在"Calibration"(校准)选项卡中重新运行校准。 此外、我们建议在开发阶段切换到新的 bqstuido、并确保您在启动期间遵循 EVM、因为自动检测无法正常工作的常见原因可能是 EV2400上的端口错误、电量监测计未连接到 Batt+/-等  

    如果您的团队仍然遇到问题、您需要验证数据内存中的参数是否根据您设置的比例正确设置。 如果这似乎仍无法解决问题、您可能需要重新运行 GPCChemID 工具、并获取差异小于3%的新 chemID、然后重新运行学习周期。

    GPCCHEM:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    学习周期:
    https://www.ti.com/lit/an/slua903/slua903.pdf?ts = 1741893409900&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526nr%253D85%2526searchTerm%253DHow+to+achieve+a+success+learning+cycle

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    我们单独使用了两个仪表、但不是同时使用。 我们单独使用 IC 进行了检测和 soc 估算、这两个器件都无法估算。 我们在 BMS 中使用的主要 IC 和 IC 是 R2。 我们已经完成了许多充电和放电周期、但无法正确估算 soc。 我们的电池包为240V (0%时为180V、100%时为265V)、我无法在充电终止时输入电芯 v 和一些其他参数、因为它被限制为特定的电压、尽管我们最大程度地降低电压等级为55。 BQ Studio 中存在限制、即使使用按比例缩小值、我们也无法输入参数。 因此、您可以帮助我们为我们的电池包输入 BQ Studio 中输入的参数。(24V 是最佳选择、180V 是0%、265是100%)。

    Befor,这有助于我们的检测。 我们无法使用最新版本的 BQ Studio 检测 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saran、

    我已在下面以要点格式回答了您的问题

    "这有助于我们进行检测。 我们无法使用最新版本的 BQ Studio 检测 IC。"
    -检测电池电量计应该是一个简单的连接端口2如果你使用 I2C 协议,端口3如果你使用 HDQ 协议。 之后、需要将电池电量监测计连接到电芯、您应该能够打开 BQstuido、并且应该会进行自动检测。 我们看到一些用户在使用窗口11时遇到 BQStuido 问题、因此可以尝试另一台 PC 或坚持使用窗口10、但无论是否已为每个器件更新 BQStudio 和固件(BQ34Z100-DEVICE-FW)
    |
    BQ34Z100-G1 (查找"software development >> firmware")
    https://www.ti.com/product/BQ34Z100-G1#software-development

    BQ34Z100-R2 (查找"software development >> firmware")
    https://www.ti.com/product/BQ34Z100-R2#software-development

    BQStudio
    https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO

    "我们在 BMS 中使用的主要 IC 和 IC 是 R2。 我们已经完成了许多充电和放电周期、但无法正确估算 soc。"
    -如果你参考第7.1节,你可以计算和重新确认 SOC 误差,我会在看你的 soc 的真正的准确性之前研究这一点。 此外、BQstudio 中 calibration 选项卡中的校准对于精度也很重要。 对于大型项目、我们建议校准20个不同的单位、并对这些值求平均值、然后在您的产品线中使用这些值。  

    "我不能在充电终止时输入电芯 v 和其他一些参数、因为它被限制在特定电压、即使我们最大程度地降低电压、电压标度为55。 BQ Studio 中存在限制、即使使用按比例缩小值、我们也无法输入参数。 您可以帮助我们为我们的电池包输入 BQ Studio 中的参数。(24V 是最佳的、180V 是0%、265是100%)。"
    -虽然每个函数的缩放可以从0-100 ,我们倾向于建议缩放0-10由于分辨率在缩放通道10后丢失。 更新和配置参数时、由于每个应用都不同、我们建议在内部执行此操作。 您需要确认电池组配置和所使用的电芯、然后确定需要更新哪种配置。 对于大多数客户而言、默认设置应该适用于量产器件、但下面列出的这些关键参数是需要更改的最低默认值。  

    关键参数
    Design Capacity、Design Voltage、Charge Term Taper Current、Discharge (DSG) Current Threshold、Charge (Chg) Current Threshold、Quit Current 和 Term Voltage

    -最后,您可以从 GPCCHEM 计算器中确认 ChemID 的误差不同,您应该选择误差差为3%的误差。 此外、更改 chemID 或关键参数确实需要更新电池学习周期。



    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我们现在能够通过新的 BQ Studio 检测 IC。 现在让我来看看估计部分。

    我们的产品包为240V、有64个串联、6个并联。 我们的电芯最小值为2.7V、最大值为4.2V、但我们无法进入该范围、因此我们的最小电池包电压为190v、最大值为265V。 我们所做的是使用分压器电路将电池组按比例缩小至 IC 的可读值、其中电阻器为16.5k Ω 和5Mega 欧姆、最大电池组电压的电压约为0.8V。 按比例缩减具体值:电压标度、电流标度、能量标度以及用于估算 soc 的其他参数。 我能够通过几毫伏的电压差准确校准电流和电压、但无法校准我的容量和 soc。

    我首先要做的是将电压标度设置为55、将电流和能量标度设置为20等参数、但有些参数由于软件的限制而无法实现。

    我用190v (对于我的应用来说为0%)启动电池组、然后使用5A 开始充电。 我将校准电压和电流、然后启动 IT 启用。 电池包开始充电、电流将会准确、但电压将与实际电压略有差异。 充满电的容量将开始增加、当它在265下达到 CV 时、电流降至0。 但当我保持静止状态时、电压会因为稳定而有所下降、但容量将是相同的。 因此、当我开始对电池组放电时、soc 会提前达到0%或在中间停止、即使电压达到190 (即我的0%)也是如此。 容量不会达到0。  

    BQ Studio 中的化学 ID 为7783、这是我们电池的专用化学 ID、由德州仪器(TI)发送、我们在此处提供了电池表征。

    简要介绍如何开始估算以及要在 BQ Studio 中输入的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinath 你好、  

    我们正在调查此事、并将在可能的情况下回复您。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    谢谢你。 请尽快回复。

    谢谢您、

    Saran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saran、

    我们仍在处理机票、请给我们更多时间与团队协商此问题。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    对此有任何更新?

    谢谢您、

    Saran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saran、

    我们仍在处理该问题、并已通过队列处理您的问题。 您的问题已被推至更高的优先级  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也面临类似的问题。 我能够正确地进行电压校准、但一旦我加载电池、电压读数就不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saran、

    很抱歉、我们目前正在处理该解决方案的延迟响应。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    这是一段很长的时间,任何更新?
    我们仅在等待电量监测计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    这是一段很长的时间,任何更新?
    我们仅在等待电量监测计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    这是一段很长的时间,任何更新?
    我们仅在等待电量监测计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinath 你好、

    请参阅 EVM 和数据表的"8.2.2详细设计过程"部分来了解消息的第一部分、该部分将对设置参数进行更深入的介绍。 在消息的第二部分、似乎您的当前参数设置似乎促使系统以0%读取 SOC、这意味着需要更新参数。  

    EVM:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluu904b/sluu904b.pdf?ts = 1744396638528&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ34Z100EVM

    数据表:
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq34z100-r2.pdf?ts = 1744396649476&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ34Z100-R23

    BQstudio 视频设置(不是同一个电池电量计、它具有与电流监测计不同的参数、但步骤/工作流程是相同的)
    如何使用电量计成功执行学习周期|视频|德州仪器 TI.com

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我们根据文档执行了此操作、但无法在 bqstudio 中输入我们要输入的参数。 我们尝试了学习循环,我们尝试按照前一个问答,没有做学习过程。 SOC、电流和电压不够接近所需参数。 我们可以校准精确的电流和电压、使之达到轻微差异、但当充电时显示为1100mAh 时、FCC 突然降至较低的 mAh、充电停止时、FCC 降至663mah 和865mah。 我们不知道问题是什么。 我们输入的电芯终止电压为3454v、经过55倍放大后、我们得到的电压标度值为伏特。 当相乘时、得到190v。 电流和能量标度为20。 因此、当电流达到5安培时、它将显示250mA、这也是正确的、但问题在于满电荷容量(FCC)。 它随机下降到低 FCC、我们认为这是 soc 过早达到0或100%的原因。 我们也尝试了启用和禁用阻抗跟踪、但结果基本相同。 因此、我们需要简要介绍该 FCC 压降以及如何估算 soc。 请尽快为我们提供解决方案。 也许我们可以就此致电。

    谢谢您、

    Saran Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saran、

    此问题已重新分配给 BQ34z100专家以获得更好的帮助、请给他时间来查看该问题。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saran、

    可以听到设备被校准。 您能否确认电压、温度和电流读数正确无误。

    您使用的是什么 Chemid?

    这种化学物质是如何选择的? 是否使用 GPCchem 工具选择了它? 您能否共享输入数据和报告?

    学习周期是否已完成、更新状态是否已达到6?

    你能分享你的.gg 文件吗?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待您的回复 Diego、我已经向您发送了消息中的日志文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Diego 将在本周晚些时候下台、因此请留出更多时间来回答问题。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    Chem id-7783、由 TI 提供

    现在进展良好、但只有一个问题。 我们能够学习 soc、电压。 显示电流和容量。 学习状态从04到06、最大误差从100%到1%、但我们现在得到的容量很低(978mah)、与原始电池包(24ah)相比、它是一个缩放的值(伏特标度为55、电流标度20和能量标度20)。 在接近24ah 的满电荷容量下、也可以帮助我们实现这一点。  

    978mah* 20=19560mah(19ah)

    我们的包是1200mAh*20=24000mah(24ah)

    您能否尽快更新此信息、因为这是我们目前面临的唯一待定问题。

    谢谢您、

    Saran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saran、

    您能否共享被低估的 FCC 的日志文件?

    您可以共享.gg 文件吗?

    您能分享电池数据表吗?

    您能共享您的电池组配置吗? (例如:2s3p)

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

            

    e2e.ti.com/.../6521.TP_2D00_INR21700_2D00_40TG_2D00_Product_2D00_Datasheet_2D00_v1.4.1.pdfe2e.ti.com/.../learned-log-charge.log

    e2e.ti.com/.../learned-log-discharge.log


    我们的电池组配置为64节和6节并联电池、    

    在充电放电结束时、您可以看到容量随机下降的日志。

    此致、
    Saran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saran、

    如果点击"data memory"选项卡上的 Export、BQstudio 将为您生成.gg 文件。  

    查看"Pack 配置 A"

     如果您不使用镍氢化学物质、则不应使用镍氢电池_PbA VCT_DT 和镍氢电池_PbA VCT_DV。

    VoltSel 为0、我非常确定此应用的电压过高、无法使用内部分压器、我将确认电压= 0正确。

    通常、我建议设置 RMFCC 位、如果器件检测到有效的电荷终止、则电池应充满电。  

    查看电池组配置 B

    LFPRelax 位和 DODWT 只能用于 LFP 应用。

    查看电池组配置 C

    不建议使用 RSOC Hold 进行平滑处理

    请进行上述更正、然后记录完整的充放电周期、并在可用时共享.gg 和.log。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我们已经尝试过、现在更新状态变为6、但 FCC 仍为999mah、它乘以20个电流标度、因此大约为20ah。 这个电压范围是180V 至268.8v。 较早时、容量将增加到1200或更高、但充电完成后、FCC 会更新并降至999mah。 但当放电开始时、剩余容量和 soc 在210v 时变为0、而 FCC 降低到900mAh、并开始增加、直至达到180V。FCC 和真实 FCC 将高于999mah、但当放电完成时、FCC 和真实 FCC 将再次降至999mah。这样做时、我们自动获得从04到06的学习状态、但容量错误、6100%和 soc 达到26v 在210v 时为0%。我们需要一个解决这个问题的方法。
    我们有一个原理图疑问、我们已将温度传感器连接到高压板下。 因此在充电和放电时,温度在 bq studio 是恒定的,内部温度是24摄氏度,温度是-39摄氏度。 这是错误的容量计算问题。
    而 TI 给出的化学 ID 我们需要电池终止电压和电池充电项电压、因为我们无法在 bq studio 中更改0%电压和100%电压。
    请您尽快为我们提供解决方案。

     
    此致、

    Saran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saran、

    热敏电阻应放置在电池组上。

    电芯终止电压和电芯充电电压由电芯制造商定义。

    请记录充电/放电周期和当前.gg。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../979parameters.gg.csv

    e2e.ti.com/.../5078.TP_2D00_INR21700_2D00_40TG_2D00_Product_2D00_Datasheet_2D00_v1.4.1.pdf

    我还附加了.gg 文件和电池数据表文件。 在此模式下、电池最小值和最大值为2.5V 至4.2V。 所以我应该在这段时间内运行这个周期,或者我可以更改这个周期,因为我希望在180V 和100% 265V 时为0%。为此,我应该更改 chem id 还是在 bqstudio 中,我该怎么做? Pack config (64s 和6p)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saran、

    我应该在此期间运行循环还是可以更改此周期、因为

    -似乎这个 e2e 正在变得非常复杂,如果你从 TI 获得了一个 chemID ,你使用的是相同的细胞,你不需要更改你的 chemID。 如果您希望实现0% 180V 和100% 265V 电压、那么您可以更新 Design Capacity 和 Term Voltage。 我想强调的是 、您的关键参数包括 Design Capacity、Design Voltage、Charge Term Taper Current、Dsg Current Threshold、Chg Current Threshold、Quit Current 和 Term Voltage。

    -移动转发如果你有更混乱,请说明你的进展和你 要点格式中的主要问题 为更好地为您提供帮助。请参考以下文档;如果您想审阅原理图、请随时将其作为 pdf 附上。

    采用 Impedance Track 的 bq34z100EVM 宽范围电池电量监测计(修订版 B):
     
    谢谢您、
    Alan