主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1、 EV2400、GPCCHEM、 BQSTUDIO、BQ34Z100-DEVICE-FWBQ34Z100、 BQ34Z100EVM
工具/软件:
您好:
我们将使用 BQ34z100-G1和 BQ34Z100-R2电量监测计 IC 来估算 SOC。 我们在估算 SOC 时面临一些问题。 电流和电压经过校准、但当从0%充电到100%时、容量显示一定的值、但在放电之前将容量保留一段休息时间、然后容量突然降至随机值。 当我启用阻抗跟踪时、就会发生这种情况。 我们已经完成了多个周期、但结果相同、soc 要么提前达到0%、要么100%。 还有一点、我们使用240V 电池包、因此无法按比例缩小 BQ Studio 中受限的值。
现在我们面临一个新的问题有两个版本的 BQ Studio ,旧的和新的。 IC 在旧版本中被检测到、但我们无法更新化学 ID、但它有时只能检测到。 在新版本中、化学 ID 是所有内容都是最新的、但它根本无法检测到 IC。
那么、你们能否解释一下如何在 BQ Studio 中针对我们的电池包(即240V 电池包、180V 为0%、265V 为100%、64s 6p 组合)进行校准、以及主要如何在 bq studio 中检测电量监测计 IC。
谢谢。