This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM560R6H:TI 网页上提供的 UltraLibrarian CAD 封装与数据表不匹配

Guru**** 2504725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517714/tpsm560r6h-the-ultralibrarian-cad-footprint-provided-on-the-ti-webpage-does-not-match-the-datasheet

器件型号:TPSM560R6H

工具/软件:

TI 网页上提供的 CAD 封装似乎与数据表规格不一致:

焊盘1、7、8和14的宽度为0.355^mm -数据表建议为0.5mm

焊盘6和7之间的间距为0.65mm -数据表显示为0.725mm

没有散热过孔。

数据表未提供散热焊盘顶部和底部的"凸舌"的尺寸、但它们看起来是对称的。 在 CAD 封装中、它们的尺寸不同。 如果散热焊盘是对称的、那么 y 维度上的这些凸舌为(4.6-2.5)/2=1.05mm。 我在数据表上找不到此详细信息-请确认。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian:

    感谢您了解差异。 让我与开发该模型的团队核实一下。 同时、我建议在绘制时遵循数据表规格。

    谢谢、

    Richard