This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:充电电压限制动态变化(&quot);

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25792, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517597/bq25792-dynamic-change-of-charge-voltage-limit

器件型号:BQ25792
Thread 中讨论的其他器件:TPS25751BQ25798

工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

我们正在考虑 BQ25792和 TPS25751的组合。

我们使用 BQ25792电池充电器为电池充电、我想动态更改"Charge Voltage Limit"(充电电压限制)。

查看数据表后、我认为可以通过更改"0x01:充电电压限制"寄存器来限制充电电压、但动态更改该寄存器是否有任何限制?

与 TPS25751结合使用时、在 TPS25751应用程序自定义工具中设置的值可能是初始值。

因此、我们需要让外部 MCU 向 TPS2575发送4CC 命令以更改 BQ25792寄存器。 这有什么问题吗?

请告诉我是否有其他限制、例如:

-充电时不能更改。

-在电池充电过程中不能更改。

-它不能设置为低于实际连接的电池的总电压的值。 即使可以设置、它是否会立即导致电池电量不足?

- 不能设置为低于预设充电电压值或当前电池电压的值。

BQ25792 I2C 控制型、具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出数据表的1-4节、5A 降压/升压电池充电器(修订版 C)

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masashi、

    感谢您的研究。

    [引述 userid="558541" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517597/bq25792-dynamic-change-of-charge-voltage-limit

    -充电时不能更改。

    -在电池充电过程中不能更改。

    [/报价]

    是的、您应该能够在充电时更改充电电压限制。

    Unknown 说:
    -它不能设置为低于实际连接的电芯的总电压的值。 即使可以设置、它是否会立即导致电池电量不足?

    如果您将"Charge Voltage"限制设置为低于当前电池电芯电压、则充电器将报告 BAT_OVP 错误。

    -它 不能设置为低于预设充电电压值或当前电池电压的值。

    您应该能够将"Charge Voltage"限制设置为低于硬件电阻器的值。

    此外、我建议使用 BQ25798而不是 BQ25792。 BQ25798是一款较新的器件。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway