This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543820:关于使能引脚连接

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543820, TPS56121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517434/tps543820-about-the-enable-pin-connection

器件型号:TPS543820
主题: TPS56121中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

在 TPS543820的数据表的第7.3.2节中

务必要确保连接到 EN 引脚的任何元件的漏电流不超过最小 EN 上拉电流、否则器件可能无法启动。

什么是最小 EN 上拉电流、如何知道漏电流?

本节建议将开漏逻辑连接到 EN 引脚、如果我将其连接到推挽逻辑会怎样?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 FS:  

    Unknown 说:
    什么是 EN 上拉电流、以及如何知道漏电流?

    这在第6.5节中提到:

    Unknown 说:
    本节建议将开漏逻辑连接到 EN 引脚、如果我将其连接到推挽逻辑会怎样?

    只要你保持 稳定、Ven>1.25V 你都很好。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    感谢您的快速响应。

    我使用 TPS56121遇到了 EN 引脚问题、无法使用电阻分压器电路来启用它、只能将一个开漏逻辑连接到 EN 引脚。

    使用 TPS543820、如果  将3.3V LVCMOS 逻辑连接到 EN 引脚、漏电流是否会超过11.6uA (VEN=1.3V)? 您能帮我们检查一下吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过 TPS543820、如果  将3.3V LVCMOS 逻辑连接到 EN 引脚、漏电流是否会超过11.6uA (VEN=1.3V)? 您能帮助检查一下吗?

    通过10k 电阻器连接到 EN 引脚的3.3V LVCMOS 逻辑使用非常广泛。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!