工具/软件:
大家好!
最近,我有项目在 LED 驾驶 Ckt 当我需要提高动力
输入电压-- 12伏
输出—30V
输出电流-- 1A
现在我遇到了许多问题。 我可以向你解释。
1.输出等于输入,无升压。
2. DR 引脚= 0。
3、反馈值不是根据计算得出的。
4.如果我保持开路或连接到 GND、我们不使用 FA/SD 引脚7
你能解释一下吗?
请帮助回答正确的问题。 
此致
Saurav
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好!
最近,我有项目在 LED 驾驶 Ckt 当我需要提高动力
输入电压-- 12伏
输出—30V
输出电流-- 1A
现在我遇到了许多问题。 我可以向你解释。
1.输出等于输入,无升压。
2. DR 引脚= 0。
3、反馈值不是根据计算得出的。
4.如果我保持开路或连接到 GND、我们不使用 FA/SD 引脚7
你能解释一下吗?
请帮助回答正确的问题。 
此致
Saurav
尊敬的 Saurav:
感谢您使用 e2e 论坛。
FA/SD 引脚有两个功能。 关断功能用于通过将器件拉至高电平来禁用器件、这是可选的;RT 功能用于设置开关频率、这是不可选的。
如果将此引脚悬空或连接至 GND、则器件无法正常运行。
webench 设计建议在此引脚和 GND 之间使用一个51.1k Ω 电阻器。
您能否添加这个电阻并检查器件是否开始运行?
谢谢、此致、
Niklas