This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:电源管理关键字

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516346/lm3488-power-management-ckt

器件型号:LM3488

工具/软件:

大家好!

最近,我有项目在 LED 驾驶 Ckt 当我需要提高动力  

输入电压-- 12伏

输出—30V

输出电流-- 1A

现在我遇到了许多问题。 我可以向你解释。

1.输出等于输入,无升压。

2. DR 引脚= 0。

3、反馈值不是根据计算得出的。

4.如果我保持开路或连接到 GND、我们不使用 FA/SD 引脚7

你能解释一下吗?

请帮助回答正确的问题。





此致
Saurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurav:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    [quote userid="644121" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516346/lm3488-power-management-ckt 如果我保持断开或连接到 GND、我们不使用 FA/SD 引脚7

    FA/SD 引脚有两个功能。 关断功能用于通过将器件拉至高电平来禁用器件、这是可选的;RT 功能用于设置开关频率、这是不可选的。
    如果将此引脚悬空或连接至 GND、则器件无法正常运行。
    webench 设计建议在此引脚和 GND 之间使用一个51.1k Ω 电阻器。
    您能否添加这个电阻并检查器件是否开始运行?

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在 Comp 引脚电压为2.2V、但根据它应该为1.2V
    反馈值 R1 = 33K、R2 = 1K = 0.5、但 Vout 为23.1V

    只要更改反馈值、Vout 就会保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurav:

    感谢您的反馈。
    您能附上原理图的图片吗?
    您已经发布了 webench 示意图、这对我来说很好、但比较 webench 提议和您的实际示意图可能会有所帮助。

    如果无法实现、我将请求进行一些波形测量、以了解器件未正确调节的原因。
    需要关注开关节点电压以及 FB、COMP 和 VOUT。

    谢谢、此致、
    Niklas