请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25170 工具/软件:
大家好、我已经使用 BQ25170设计了用于 LR2032电池的电池充电电路的连接原理图。
如有任何反馈、我将不胜感激!
特性:
4.2V 充电电压
ISET 上使用 RC 滤波器时的10mA 充电电流
由 MCU 通过 TS 引脚启用充电
不进行温度监测
STAT 和 PG 引脚由 MCU 监控。
由 MCU 监控电池电压。
N 沟道 FET 用于启用电池监控以降低电流消耗。