This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:具有 MCU 监控功能的 LR2032充电电路的原理图审阅。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516840/bq25170-schematic-review-for-lr2032-recharge-circuit-with-mcu-monitoring

器件型号:BQ25170

工具/软件:

大家好、我已经使用 BQ25170设计了用于 LR2032电池的电池充电电路的连接原理图。

如有任何反馈、我将不胜感激!

特性:
4.2V 充电电压

ISET 上使用 RC 滤波器时的10mA 充电电流

由 MCU 通过 TS 引脚启用充电

不进行温度监测

STAT 和 PG 引脚由 MCU 监控。

由 MCU 监控电池电压。

N 沟道 FET 用于启用电池监控以降低电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mads

    原理图和电路看起来很好、没有出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bill,谢谢你!