This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62916:TPS62916存在问题

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62916, TPS62918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517335/tps62916-problems-with-tps62916

器件型号:TPS62916
主题中讨论的其他器件: TPS62918

工具/软件:

您好、

在一个新工程中、我使用了 TPS62916。 在验证过程中、我 观察到两种奇怪的行为。

1. 测得的纹波电压明显高于数据表中规定的值。 这种行为是否正常?

2.根据数据表、TPS62916的电流限值为8.6 - 9.6A。 如果我连接了10A 负载、则输出电压会降至0.5V、电流为10A。 我可以使用示波器测量 TPS62916中的 MOSFET 是否将打开和关闭。 稳压器应该在9A 时关闭还是我误解了数据表?

这是我们的原理图。 V_COM = 8.64V。

感谢你的帮助。

BR

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    1.在数据表中、我们使用与输出电容器直接相连的 SMA 电缆、探头附近有一个470pF 电容器、如下所示

    2. 一旦 ISW 谷值低于低侧电流限值,高侧 MOSFET 将重新开启。 因此、如果谷值电流限值降至8.8A 以下、您可能会看到它再次开启。 这是正常运行。 我们有 TPS62918器件、可在需要时支持略高的电流限制

    此致、
    Britton