This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ13610:关断状态下 LMZ13610的输入阻抗和输入阻抗值

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ13610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506279/lmz13610-input-impedance-and-input-impedance-values-of-lmz13610-in-turn-off-state

器件型号:LMZ13610

工具/软件:

由于重复性元件故障、我在上电之前通过 DMM 检查了 U1的输出阻抗并将其短路。

因此、我想知道断电时 LMZ13610的输入阻抗和输出阻抗值。

这是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    我会检查,并回到你的星期一 IST .

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    您可以上传具有良好分辨率的图像、以便进行适当的审核。 请确认以下问题以供审核

    • 什么是 L1的器件型号??
    • 什么是 R232、R232?
    • 负载电流是多少?  
    • 最大输入电压是多少?
    • 部件号是什么 Y 电容器 C1、C2?

    以下是一些初始意见 [请注意、完整原理图审阅需要上述说明、因此请提供]

    • 如果电源线具有长导线、则可能需要具有更高 ESR 的额外大容量电容、以抑制传入电源线的输入电容和寄生电感的任何谐振效应。 LMZ13610典型应用原理图和评估板包括用于此功能的150-μF 50V 铝电容器。
    • 最大输入电压是多少? 请注意、在典型 Vin = 28V 时、EN 引脚上的电压将~4.2V。 确保 不会超过使能(例如最大 Vin)的绝对最大5.5V 限值。  如果上限电压超过 EN 输入的工作范围、则可以施加5.1V 齐纳钳位
    • 建议使用3*270 μ F、16V [请注意、根据 Webench Designer、有效 ESR 应小于15 Ω、最好是~Ω 至8 Ω]。 根据数据表、 根据误差放大器内部补偿的值、要求最小值范围为330 μF (对于6 VOUT)至660 μF (对于1.2 VOUT 应用)。 为了实现超低的纹波、建议使用低 ESR (15 mΩ)钽、有机半导体或专用聚合物电容器类型与47nF X7R 陶瓷电容器并联来降低高频噪声。 输出电容器 COUT 可以由多个靠近模块放置的并联电容器组成。
    • 否则、另一种 推荐的输出电容器组合是两个330-μF、15-mΩ ESR 钽聚合物电容器、与47uF 6.3V X7R 陶瓷电容器并联。 这种组合提供了出色的性能、可能会超出 应用的要求、您可以根据实际测试结果进行决定。 此外、一些47nF 小型陶瓷电容器可用于高频 EMI 抑制
    • ~0.44uF SS 电容器将提供~7.5ms 的软启动时间
    • 针对应用设置的 UVLO 电平为~8V。  通过包含 RENH、可以添加额外的使能电压迟滞。

    请恢复使用上述说明进行完整审核。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭线程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道电源关闭时 LMZ13610的输入阻抗和输出阻抗值。

    此外、我认为电路没有任何问题、而是元件本身出现了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    如果不适当审查电路、就很难得出结论、因为未提及电路条件、输出电容远低于建议值。 务必要验证电路条件是否在器件额定值范围内。

    此外、通过测量电路板本身中的 R3、R7 [反馈电阻器]的值进行仔细检查、以检查 VOUT_SET 是否小于6V

    Vout 引脚到 GND 引脚的阻抗应非常高(直流/直流转换器通常为几百 K Ω)。

    我请求提供上述说明。 如果输出从外部短路、您能否仔细检查焊接/电路? 您是否为器件通电并能够捕获任何波形??  

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请在下方查看您问题的答案。

    什么是 L1的器件型号??  IHLP2020CZER100M01 (Vishay)
    什么是 R232、R232?  R231、R232 OΩ 电阻器 WR08X000PTL (WALSIN)
    负载电流是多少? 约3A~5A
    最大输入电压是多少?  28.3V
    部件号是什么 Y 电容器 C1、C2?  C1 0805B331K101 (WALSIN)、C2 0603B472K500CT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过为器件通电? 您是否有任何 Vout、SW 节点的波形?

    您能否对器件进行拆焊并检查其引脚上的阻抗、以确认其他元件的电路板/焊接是否没有问题?

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    您有任何更新吗?

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对这个问题的理解似乎有所不同、所以我想再次澄清目前的情况。

    我提出的问题涉及到表面安装前检查流程、在此过程中、我们将执行输入/输出阻抗检查、作为部件进厂质量控制的一部分。 在此过程中、我们发现一些 LMZ13610器件在 SMT 之前测量时显示出异常低的阻抗值、导致它们未通过测试。

    但是、在这些相同的器件经过 SMT 后、我们给它们加电、输入/输出阻抗的测量值在千欧范围内、然后它们通过了测试。

    因此、我想确认当 器件 正常工作时、TI 建议 LMZ13610输入和输出引脚的阻抗值是多少。

    "作为参考、下图比较了同一批次器件之间的阻抗差异、一个具有低阻抗、另一个具有高阻抗。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    我可以看到"0021"也正常工作、符合预期。 我看不到这台设备有任何问题。 您能否再次检查测量过程? 它应在几 K Ω 的范围内。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对此表示歉意、并希望对之前的信息进行更正。

    • 单元0020 已以良好的状态交付给客户、并且迄今为止一直正常运行。 单元的阻抗在中测量 几千欧姆范围

    • 第0021单元 也正常交货、但因而退回 异常输出电压 。 检查后、A 低阻抗 测量的。 但是、再次上电后、器件会重新通电 恢复正常运行 和阻抗也在中测量 几千欧姆范围

    理解我们的意思 为什么出现故障状态并间歇性消失 简单方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    您能否提供有关"输出电压异常"或一些与之相关的波形的更多详细信息? 重要的是、在对这一问题作更多评论之前、要确切了解问题股出现了什么样的问题。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "输出电压异常"是指输出电压降至0V 的情况、即完全没有输出。 目前、我们正在与 TI 韩国密切讨论此问题、但要找出根本原因一直很困难、因此很难向客户提供明确的解释。 我们正在尽最大努力确定原因并尽快制定解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    当问题出现时、您能否分享波形? 要理解、有必要对波形进行研究  为什么 此装置中出现故障状态并间歇性消失。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、目前我们没有波形数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在获得波形后重新打开线程以进行进一步调试。 同时、我尝试在内部进行检查、并告诉您是否发现任何相关信息。

    暂时关闭螺纹。

    此致

    Arpita