This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:I2C 通信失败

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511227/bq76952-i2c-communication-fails

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

工具/软件:

您好、

我要通过 I2C 将 BQ76952与 EV2400连接起来。 它会短暂连接、断开与 Battery Management Studio 的连接、显示错误"设备无法确认"。

电路中只有 BQ 和 EV2400。   我的一切都是孤立的。 才能被解析。 由于此问题、完整的开发流程已停止。 请帮助我们解决此问题。 比您高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我探测了 SDA、SCL 线  

    此时 Ev2400的连接暂时成功。   

    最后一个成功的帧  

    已断开连接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suraj:

    器件是位于 EVM 还是位于您自己的 PCB 上、并且您要将 EV2400线跳到您自己的电路板上?  如果跳线、这些跳线有多长时间?

    我在 EVM 上没有看到它。  我们的 EVM 已在板上包含 EV2400 (因此无需单独使用)、但偶尔我断开了板载版本并使用了外部版本而没有任何问题。

    您可以查看带有示波器的线路上的逻辑电平、这些逻辑电平都靠近 EV2400引脚(示波器 GND 连接在 EV2400附近)、也靠近 BQ (示波器 GND 连接在 BQ VSS 附近)。  如果连接之间的串联电阻过大、则可能靠近总线上没有足够的下拉电压的边缘。  另请注意示波器上线路的上升时间、如果这些时间太慢、这可能是一个问题。

    如果您看到线条上有反射的任何证据-切换期间出现小反弹、您也可能会注意到范围。  这些可以被其中一个器件检测为时钟边沿、并被解释为停止条件。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、


    感谢您的更新。

    我使用的是定制电路板。 它不是 EVM。

    是的、我正在使用外部线路连接到 EV2400。 导线长度仅为10cm。

     电路中没有串联电阻。

    为引脚 BAT (47)和 PACK (42)提供48V 电压、也连接 GND。
    Reg18 (引脚24)为1.8V (我认为它处于唤醒状态)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suraj:

    好的、谢谢。  如果您可以获取一些示波器图、这些图可能会提供一些关于此处可能出现的问题的进一步提示。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的更新。

     连接到 EV2400后、我们在上电时捕获示波器信号。

    通道2 (蓝色)是时钟其他是数据...触发器在时钟中设置。

    在初始连接时、我会得到这个图。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suraj:

    从我可以看到、当器件进行时钟延展时、时钟线会被拉低一些、因此我假设示波器上的 GND 必须靠近 BQ、而不是靠近 EV2400 GND。   

    我还看到 SDA 上的低电平约为0.5V、现在正接近0.6V 的 VIL 电平。  因此、我想知道是否存在 BQ 或 EV2400未正确检测到某些信号的风险。

    您的总线上有哪些上拉电阻器?  我认为 EV2400包含内部上拉电阻器、因此如果 PCB 上有更多的上拉电阻器、则可能会大幅降低总并联上拉电阻、从而导致 EV2400或 BQ 无法将 SDA 线路拉低得多。

    请注意、您可以尝试在 EV2400和 PC 之间使用不同的 USB 电缆、如果可能、请使用短电缆、以确保这没有任何影响。

    如果捕获的示波器图更多、请仅执行一个非常简单的事务、例如从 cell-1电压读取单个字节(无子命令)。  是否可以为同一命令捕获工作事务和非工作事务?  此外、还可使用 GND 以及 BQ 附近的信号以及 EV2400附近的 GND 和信号进行检查、以便我们可以更清晰地了解 每个器件附近相对于其本地 GND 的电压电平。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    由于 EV2400具有内部上拉电阻、因此电路中没有拉电阻。

    带 BQ 连接图。

    当 BQ 未通信时  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suraj:

    我在您的事务中没有注意到任何构造问题、但 SDA 的低电平确实看起来非常接近器件的 VIL 电平。  因此、BQ 可能无法将某些 SDA 低电平信号识别为真正低电平。   通过查看 EV2400原理图、您可能会发现 SDA 和 SCL 路径中具有100 Ω 串联电阻、那么您可能会看到是否可以减少或短接这些电阻、从而在信号上获得更干净的 VIL 电平。

    您还可以检查 EV2400的固件版本、以确保其是最新的。  您过去是否使用过同样的 EV2400连接到 EVM?

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    同样、EV2400我们用于 通过 I2C 与 BQ34Z100PWR 进行通信、并且工作正常。

    EV2400 f/w 版本为0.28、Bq76952为36。(随附屏幕截图)

    谢谢、

    Suraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些 ATE 在不同引脚上相对于 GND 的电压读数。

    VC 16至 VC1未连接任何内容
    VC0和 VSS 被电击
    SRP、SRN 开路
    TS1和 TS3断开
    TS2 - Q109未启用
    警报-打开
    向热敏电阻发出 HDQ
    CFETOFF -打开
    DFETOFF -开路
    DCHG -开路
    DDSG -开路
    RST_SHUT -开路
    REG2 - 0V
    REG1 - 0V
    REGIN - 0v
    BREG - 1V
    保险丝—0伏
    PDSG - 0V
    LD = 0V
    BAT、CP1、PACK = 48V

    我的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suraj:

    我怀疑 VC 引脚悬空可能会导致问题。  该器件启动后、将加载默认设置并开始运行。  默认设置之一是、如果测量到的电池组电压测量值(VC16 - VC0)小于6V、则将尝试关断。  由于 VC 引脚悬空、VC16上的电压可以悬空至<6V。  因此该器件可能已经启动了关闭过程。

    但是、如果 LD 引脚电压高于其唤醒阈值、或者 TS2引脚电压低于其唤醒阈值、则器件在失速时进入"软关断"、等待允许继续进入 SHUTDOWN 模式。  如果这是由于 TS2引脚电压过低导致的、则该器件将不再通过 I2C 进行通信。  因此、您也可以尝试将 VC16连接到48V 电平、看看这样是否有所帮助。

    请注意、由于 TS2引脚仅上拉非常弱(采用5M 阻抗)、因此连接在那里的 DMM 很容易下拉节点、甚至流经所连元件的较小漏电流可能足以下拉节点。  您也可以尝试使用外部电压将 TS2驱动至1.8V、以确保其高于其唤醒阈值。  然后、如果器件尝试进入关断模式、则该器件可以完成(假设 LD 引脚电压也足够低)。  REG18引脚电压降至0V 时、您可以判断它处于关断状态。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、具有嵌入式 EV2400的 EVM 使用固件版本0.32。  但是、我不确定您的版本0.28是否可能是一个问题。  可以更新 EV2400中的固件、但您可以首先尝试上述各项、查看这是否为真正问题。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    固件更新为0.32。

    V16为48V、并 在引脚48处测量。

    REG18始终为1.8V。

    TS2 1.8V 由外部电源给出。

    尽管观察结果是相同的。 并断开连接、

    我们对 BMS 进行了低侧控制

    谢谢

    Suraj   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suraj:

    好的、您似乎已经解决了这些问题。  由于 REG18为1.8V、因此该器件的内核仍通电。  您可以查看示波器上的 TS1引脚、看看它是否定期脉动。  如果处于正常模式、该脉冲应每~190ms 一次。  如果处于睡眠模式、则只能每~5秒进行一次(基于默认设置)。  如果它根本不脉动,这表明它已经以某种方式进入了不同的模式。

    您提到 RST_SHUT 悬空、请将其连接到 GND。  如果该引脚悬空、则会导致部分复位、或者可能使器件进入关断或软关断状态。

    如果48V 上升时间导致某个问题、您可能会使其稳定、然后将 REG18引脚短接至 GND 1秒、然后将其释放。  这将导致设备完全执行 POR、查看这是否会导致通信问题发生任何变化。  您还可以在将 TS2驱动至1.8V 并确保 LD=0V 的情况下尝试使用此模式、因此如果确实导致器件进入 SHUTDOWN 模式、它应该会成功并使其完全关断(然后您会看到 REG18电压最终降至0V、可能需要10秒以上的时间)。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我们探测了 TS1、

    我们得到的脉冲宽度为~60ms。

    但在~7.5s 后、我们观察到脉冲无效。 在此之后、根本没有脉冲。

    将 RST_SHUT 拉至 GND 无效。


    将 REG18引脚拉至 GND 1秒、然后释放它、我们会看到设备正在重新启动并暂时连接、但一段时间后断开连接。(与之前的行为相同)。

    将 TS2驱动至1.8V 不起作用。

    谢谢你

    Suraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suraj:

    谢谢-因此、这看起来好像设备在7.5秒的时间点更改了模式、在那之前处于正常模式。  它可能会转换为睡眠模式、但随后您会每5秒看到一个脉冲。  您是否将示波器缩小了足够长的时间以确保每5秒没有脉冲?

    如果确实没有更多脉冲、则似乎器件正在尝试进入 SHUTDOWN 模式。  如前所述、电池组电压测量值小于6V 是 VC16-VC16测量值 VSS。  另一个原因是、如果器件测得的内部温度高于85°C、

    请注意、这些是器件中的默认值(5s、6V、85C)、但如果您对 OTP 进行编程、它们可以更改。  您是否曾在这些器件上对 OTP 进行过编程以更改默认设置?

    如果器件进入 CONFIG_UPDATE 模式、则脉冲也将停止。  如果 EV2400完全断开连接、它是否以相同方式运行、脉冲会在7.5秒后停止?  器件只有在接收到 SET_CFGUPDATE 命令时才应进入 CONFIG_UPDATE 模式、这需要 I2C 事务。

    您是否在其他电路板和不同的 IC 上尝试过此设计、以防此电路板或此 IC 出现损坏?  在这些情况下、它是否具有一致的操作?

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    根本就没有任何脉冲。 我们采集了超过3分钟的数据... 无脉冲。

    VC16为48V。 bq studio 中的温度为(-58.8)。 当使用 IR 枪测量时、其显示30°C

    我们尝试使用不同的器件、但它们的表现都相同。

    7.5s 后在 TS2裸片处断开 EV2400脉冲

    谢谢

    Suraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suraj:

    谢谢- TS1默认设置为热敏电阻测量、因为您将其打开、这会使其检测到非常冷的温度。  您是否在任何时候对该器件上的 OTP 进行编程?

    器件似乎正在尝试进入 SHUTDOWN 模式。  您是否检查过其他器件和电路板、看看它们是否表现出相同的行为?

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我们尝试了一个新的板和观察仍然是相同的。 一段时间后它会断开连接。
    我之前发布了所有引脚电压、这些值是否正常?

    谢谢

    Suraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suraj:

    如前所述、您之前的电压会出现一些问题:VC16引脚必须驱动为高电平、RST_SHUT 需要连接到0V。 例如、如果您说某些引脚为0V、它们是悬空的、这就是它们悬空时的电压、还是将它们驱动至0V?

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、EV2400似乎可以连接几秒钟、因此您可以尝试短接 REG18、然后在器件通信时快速获取寄存器日志、以免丢失通信。  可能会提供一些额外的信息来帮助调试此案例。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Terry  

    讨论结束后、我们对 V16应用了46V。 忘记更新消息。

    0V 或悬空 I 将检查连通性并进行更新。

    谢谢

    Suraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    VC16 BAT、CP1、PACK = 48V

    VC0、VSS 为 GND

    SRP、SRN 保持开路、它们之间有一个100nF 电容器。 实际上、未连接分流器。

    TS1和 TS3开路(显示0V、未被拉至 GND、因为 GND 和引脚之间有一个470pF 的电容器)

    TS2 - 0V (在我们的原理图中、您可以看到有一个测试点152。 被捕获到该点的电压。 我打开了 R167以进行测试)

    REG18 -(通过 GND 和引脚之间的2、2uF 电容器连接到 GND)

    警报- 悬空

    HDQ -(通过热敏电阻与470pF 的并联电容器连接到 GND)

    CFETOFF、DFETOFF - 开路(显示0V、未拉至 GND、因为 GND 和引脚之间有470pF 的电容器)

    DCHG、DDSG -悬空

    RST_SHUT - 0V 以150K 的速率拉至 GND

    REG2 - 0V (未连接到 GND、因为引脚和 GND 之间有一个1uF 电容器)

    REG1 - 0V (未连接到 GND 、因为  引脚和 GND 之间有一个1uF 电容器)

    REG2 - 0V (未连接到 GND 、因为 引脚和 GND 之间有一个1uF 电容器)

    BREG - 0V (它正在驱动一个 FET q107)

    保险丝-悬空

    PDSG -悬空

    LD -悬空

    谢谢  

    Suraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我随附了一个显示 registers.e2e.ti.com/.../Recording-2025_2D00_05_2D00_20-111258.mp4值的视频

    谢谢  

    Suraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    另一个图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suraj:

    谢谢-我看到视频中会触发两个故障(COV 和 SCD)。  由于大多数 VC 引脚悬空、因此预计 COV。  SCD 故障也可能是由于 SRP/SRN 引脚悬空造成的。

    您发送的图像显示有几个设置已相对于默认设置进行了更改、例如 AlarmEnable、我可以看到 PF_EN 位已设置。  您是故意做出这些更改、还是在没有您的意图的情况下进行了更改?

    您能否重做该视频、然后按扫描按钮而不是刷新、这样它将继续尝试读取设备?  此外、首次连接 EV2400时、请点击左上角的绿色 Autorefresh 按钮将其变为红色。  开始扫描之前、先执行此操作。

    之前、您展示了 TS1引脚在~7.5秒后停止所有脉冲的示波器屏幕截图。  您是否能够在 EV2400完全断开的情况下重新检查该器件、通过短暂短接 REG18来复位该器件、并查看它是否仍然执行相同的操作、从而永久停止所有脉冲?  我预计器件应自行进入睡眠模式、因此它会每~5秒发出一次脉冲。  我想 EV2400是否正在发送一些 I2C 事务、这些事务可能以某种方式导致问题、从而更改设置并触发器件进入 SHUTDOWN 模式。  如果我们完全移除 EV2400并且脉冲仍然永久停止、至少我们可能会移除它。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我们没有改变芯片上的任何东西。 正如您从视频中看到的那样、它仅连接几秒钟、无法更改任何设置。 这是使用我们的所有 BQ76952观察到的情况。 我们还提供其他适合与 EV2400搭配使用的气体量计。

    如果 EV2400与  BQ76952断开连接、则行为相同。 ~7.5s 后、TS1中看不到脉冲。 即使在将 Reg18短接不变的情况下也是如此。

     e2e.ti.com/.../Recording-2025_2D00_05_2D00_21-080422.mp4e2e.ti.com/.../Recording-2025_2D00_05_2D00_21-082144.mp4

    谢谢  

    Suraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suraj:

    谢谢-我仔细检查后、觉得寄存器都是默认值、因此没有发送任何虚假命令。

    我在屏幕上看不到任何表明发生了会导致关机的事件的信息。

    我发现 EV2400不会自动检测器件、因此必须手动选择要在开始时使用的 bqz。  这并不正常、这让我认为线路的信号完整性可能是一个问题。  但是、这不会解释为什么即使您从未连接 EV2400、器件也会停止脉冲 TS1。

    可能是 您电路板上的某些器件会影响两个通信并导致 TS1停止脉动。  很遗憾想要问这么多实验、但 bqStudio 只会在您每次点击"refresh"时更新、似乎您只点击一次或两次即可。  如果您改为点击"scan"、它将继续连续读取寄存器、那么也许我们可以看到在它停止通信之前是否发生了某种情况。

    您还提到过隔离了电路的其余部分、能否更详细地描述一下?  也许您电路板上的其他因素可能会影响这里的器件?

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    实验没有问题。 只需要让这个 Bq 正常工作。 仍然发现很难隔离问题。

    关于 H/W 修改; 我们在同一电路板和其他控制电路上有一个具有控制 CHG/DSG 引脚的微控制器。 所有这些都是孤立的。 因此、示例 SCL 和 SDA 将变成微控制器。 现在完全断开连接。  

    我所有的电压读数和示意图(有点)我已经解释了昨天的答复。

    如果在查看这个电压时电路板出现问题、我们能说出什么吗?

    SDA、SCL 和 GND 在 Bq 引脚之前表现出正确的连续性。

    谢谢  

    Suraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suraj:

    好的、您提到的任何东西似乎都令人担忧。  您可能会尝试使用扫描按钮拍摄另一个视频、让我们看看在断开连接之前是否显示了内容。

    另一个实验-将外部1.8V 电源连接到 TS2引脚、将 LD 引脚连接到 GND、使 EV2400保持断开连接、将示波器置于 TS1、然后通过短接 REG18来复位器件。  查看 TS1仍停止脉冲。  停止脉冲后、检查 REG18引脚电压、查看该电压是否仍为1.8V 或已降至0V。

    您有该器件的 EVM 吗?  也许这是一个很好的测试、只是将 EV2400与该 EVM 挂钩(断开板载 EV2400)、然后查看它与该器件的通信是否正常。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我们有 EVM 76940、连接 EV2400后、它可以正常工作。

    短接 REG18、TS1停止脉冲。 消除 IT 再次短暂沟通的短时间。

     

    该图采用 REG13与 TS1。 测量值为1.8V

     

    视频处于扫描模式

    e2e.ti.com/.../0601.Recording-2025_2D00_05_2D00_21-082144.mp4

    谢谢

    Suraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    "SRP、SRN 保持开路、它们之间有一个100nF 电容器。 因为没有连接分流器。"


    当 SRP 和 SRN 连接到 GND 时、Bq76952开始正常工作... 我不知道原因是什么。
    如果您对此行为有任何意见、 请让我们知道。

    谢谢你

    Suraj Prem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suraj:

    很高兴听到!  我很高兴你能让它发挥作用!!

    在某些情况下、如果 SRP 和 SRN 同时上升到~0.7V 以上、器件可能会进入复位状态。  通常情况下、系统中不应出现这种情况、因为 SRP 引脚应始终靠近 VSS 引脚电压、并且 SRN 随分流电阻器上的电流而变化。  我习惯了这种情况只会在结构不好的系统中短暂发生、例如在分流 SRP 连接和 VSS 与 GND 之间具有高 I*R 压降的布局不良。  鉴于您的引脚悬空、我认为您可能会持续处于这种状态、因此很可能会发生这种情况。

    看来你自己想出来了,所以很抱歉,我没有设法让你早点到那里,但希望这能让你继续你的工作与零件。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、  

    我们将在下一次构建时修改布局。  

    感谢您和其他人的帮助。

    感谢你能抽出时间。  

    此致  

    Suraj Prem  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suraj:

    好的、祝持续发展!

    谢谢、

    Terry