工具/软件:
尊敬的支持团队:
"流入 VIN"的静态电流和"流入 VOUT 的静态电流"角色之间有何区别?
它们是否涵盖不同的领域?
此致、
DICE-K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的支持团队:
"流入 VIN"的静态电流和"流入 VOUT 的静态电流"角色之间有何区别?
它们是否涵盖不同的领域?
此致、
DICE-K
嗨、陶先生、
感谢您的支持。
是否有办法使用 EVM 测量"流入 VIN"和"流入 VOUT 的静态电流"?
如果只需检查空载时的输入电流、便可得到如下所示的总输入电流。
输入电流=[IQ_into_VIN]+[IQ_into_VOUT×{VIN/(VOUT×η)}]
IQ_INPUT_VIN:流入 VIN 的静态电流
IQ_INPUT_VOUT:流入 VOUT 的静态电流
我要测量每个值、而不是总值。
此致、
DICE-K
尊敬的 Dice:
请准备两个电源用于测试、设置如下。
例如、如果您要测量输入电压的静态电流、您需要在 Vin 为3.6V 时测量输入电压的静态电流、那么您可以将目标 Vout 设置为3V、 3.6Vin 和3.1VVout。 然后、3.6V 输入电源的输出电流是流入 Vin 的静态电流。
如果您要测量流入 Vout 的静态电流、可以施加低于 Vin 的 Vout、并且 Vout 始终高于器件的 Vout 目标值。 然后、流入 OUTPUT 引脚的电流是流入 Vout 的静态电流。
此致
TAO
嗨、陶先生、
感谢您的答复。
数据表中列出的 IQ 能否使用以下设置进行测量?

VIN 施加的电压:2.2V
VOUT 目标电压:3.3V
VOUT 施加电压:3.4V
如果使用以下设置进行测量、这是否意味着 IQ_INO_VIN 比例增加、IQ_INO_VOUT 比例降低?
VIN 施加的电压:4.0V
VOUT 目标电压:3.3V
VOUT 施加电压:3.4V
此致、
DICE-K