This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631010:静态电流的定义

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514979/tps631010-definition-of-quiescent-current

部件号:TPS631010

工具/软件:

尊敬的支持团队:

"流入 VIN"的静态电流和"流入 VOUT 的静态电流"角色之间有何区别?
它们是否涵盖不同的领域?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    正确、基于不同的 Vin 和 Vout 条件。 例如、当 Vin 高于 Vout 时 、内部大多数块由 Vin 供电、则流入 Vin 的电流远高于 Vout。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、
    感谢您的支持。

    是否有办法使用 EVM 测量"流入 VIN"和"流入 VOUT 的静态电流"?
    如果只需检查空载时的输入电流、便可得到如下所示的总输入电流。

    输入电流=[IQ_into_VIN]+[IQ_into_VOUT×{VIN/(VOUT×η)}]

    IQ_INPUT_VIN:流入 VIN 的静态电流
    IQ_INPUT_VOUT:流入 VOUT 的静态电流

    我要测量每个值、而不是总值。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    请准备两个电源用于测试、设置如下。

    • 器件配置为 PFM 模式。
    • 输入电压和输出电压由电源独立供电。

    例如、如果您要测量输入电压的静态电流、您需要在 Vin 为3.6V 时测量输入电压的静态电流、那么您可以将目标 Vout 设置为3V、 3.6Vin 和3.1VVout。 然后、3.6V 输入电源的输出电流是流入 Vin 的静态电流。

    如果您要测量流入 Vout 的静态电流、可以施加低于 Vin 的 Vout、并且 Vout 始终高于器件的 Vout 目标值。 然后、流入 OUTPUT 引脚的电流是流入 Vout 的静态电流。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、
    感谢您的支持。

    我是否可以假设通过按如下所示设置电压、每个稳定电源的输出电流将为 Iq?

    施加的 VIN 电压:3.6V
    VOUT 目标电压:3.0V
    VOUT 施加的电压:3.1V

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:  

    是的、您是正确的、但如果您按如下所示更改设置、您会发现流入 Vin 和 Vout 的电流将与您原始设置非常不同。 大多数电流将流入 Vout 节点、但不会流入 Vin、因为块由 Vmax 供电、Vmax 较高、Vin 或 Vout。

    Vin 施加的电压:2.5V
    VOUT 目标电压:3.0V
    VOUT 施加的电压:3.1V

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、
    感谢您的答复。

    数据表中列出的 IQ 能否使用以下设置进行测量?

    VIN 施加的电压:2.2V
    VOUT 目标电压:3.3V
    VOUT 施加电压:3.4V

    如果使用以下设置进行测量、这是否意味着 IQ_INO_VIN 比例增加、IQ_INO_VOUT 比例降低?

    VIN 施加的电压:4.0V
    VOUT 目标电压:3.3V
    VOUT 施加电压:3.4V

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:  

    对于这两个问题、您完全正确。

    此致

    TAO