This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:TPS65381A-Q1

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511645/tps65381a-q1-tps65381a-q1

器件型号:TPS65381A-Q1

工具/软件:

您好:

我想获得有关此 PMIC 的一些帮助。 我计划使用这款芯片通过其诊断和看门狗功能为微控制器和 ASIC 供电、这在人们希望进行功能安全设计时是完美的选择。 我 只需要这个芯片的3、3V 电压、所以我只想使用 VDD3/5、因此我想移除所有不需要使用 VDD3/5满容量的元件、因此我不想安装外部 FET、还想在可能的情况下限制线圈和二极管的尺寸。

我的问题是、是否可以使用较小的线圈(和肖特基二极管)并在不使用外部 FET 的情况下使用芯片。 根据设计检查清单,它说:" SDN6的峰值开关电流在 TPS65381x-Q1数据表 IVDD6_LIMIT 中指定。 电感应保持在指定的电感范围 LVDD6内、即使 VDD6置于电流限值内、这通常意味着电感器的饱和电流需要高于 SDN6电流限值。"

Ivdd6限值为2、5A 这就是为什么选择了2、6A 线圈、但 VDD3/5输出只能产生300 mA、我是否仍需要2、6A 来实现 VDD6? 如果不能、我也能相应地降低肖特基二极管?

感谢您的时间和帮助。

谢谢

Zsolt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zsolt:

    此芯片可能与您所需的内容有很大的关系、但只能用于回答您的问题。 选择2.6A 线圈以提供一些开销。 您可以根据需要减小电感器和肖特基二极管、您将面临更大的瞬态和短路事件风险。

    此致、

    Michael Hernandez