主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
工具/软件:
大家好:
我使用的是 BQ35100EVM-795评估板、CR123A 主电池和23.5Ω 电阻负载、用于使用 bqStudio 测量运行状况(SOH)。
我已经:
-
已校准仪表
-
已选择正确的电池化学成分(化学成分列表中的 Duracell CR123A)
我目前正在使用以下过程在 SOH 模式下启动 SOH 测量:
-
GE 高电平(打开电量监测计)
-
发送 GAUGE_START 命令
-
等待[CPU] GA 位的设置
-
施加负载
-
发送 GAUGE_STOP 命令
-
GE 低电平(关闭电量监测计)
但是、我有几个问题:
问题:
-
GE 引脚控制:要将 GE 设置为高电平/低电平、我是否应该在 EVM 板上物理移除/放置 GE 跳线? 或者、是否有建议的方法可以从软件(或外部)切换 GE?
-
SOH 测量失败:尽管执行了以下步骤、我仍在 bqStudio 中读取 SOH = 100%。 这可能是什么原因? 我是否缺少任何先决条件?
-
为什么在使用我描述的过程第二次启动 SOH 测量后 SOH 值显示为0%?
-
阻抗和 R 值:测得的 Z 值和缩放的 R 值始终显示为0。 必须满足哪些条件才能正确更新这些内容?
我要找的是:
-
使用 bqStudio 和 BQ35100EVM 正确测量主电池 SOH 的清晰分步指南。
-
可选择在 bqStudio 中加载的固件脚本或指令序列(例如从 Data Memory 或 Command 面板)、以自动或验证该过程。 换句话说 、我可以使用一个代码在弛豫时间内正确触发 GE。
非常希望提供任何建议、文档参考或示例设置。 谢谢!