This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:使用 BQ35100EVM 和 bqStudio 测量 SOH 的分步说明

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100EVM-795, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505018/bq35100evm-795-step-by-step-instructions-to-measure-soh-using-bq35100evm-and-bqstudio

器件型号:BQ35100EVM-795
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好:

我使用的是 BQ35100EVM-795评估板、CR123A 主电池和23.5Ω 电阻负载、用于使用 bqStudio 测量运行状况(SOH)。

我已经:

  • 已校准仪表

  • 已选择正确的电池化学成分(化学成分列表中的 Duracell CR123A)

我目前正在使用以下过程在 SOH 模式下启动 SOH 测量:

  1. GE 高电平(打开电量监测计)

  2. 发送 GAUGE_START 命令

  3. 等待[CPU] GA 位的设置

  4. 施加负载

  5. 发送 GAUGE_STOP 命令

  6. GE 低电平(关闭电量监测计)

但是、我有几个问题:


问题:

  1. GE 引脚控制:要将 GE 设置为高电平/低电平、我是否应该在 EVM 板上物理移除/放置 GE 跳线? 或者、是否有建议的方法可以从软件(或外部)切换 GE?

  2. SOH 测量失败:尽管执行了以下步骤、我仍在 bqStudio 中读取 SOH = 100%。 这可能是什么原因? 我是否缺少任何先决条件?  

  3. 为什么在使用我描述的过程第二次启动 SOH 测量后 SOH 值显示为0%?

  4. 阻抗和 R 值:测得的 Z 值和缩放的 R 值始终显示为0。 必须满足哪些条件才能正确更新这些内容?


我要找的是:

  • 使用 bqStudio 和 BQ35100EVM 正确测量主电池 SOH 的清晰分步指南。

  • 可选择在 bqStudio 中加载的固件脚本或指令序列(例如从 Data Memory 或 Command 面板)、以自动或验证该过程。 换句话说 、我可以使用一个代码在弛豫时间内正确触发 GE。

非常希望提供任何建议、文档参考或示例设置。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ygor、

    1-对于 EVM 设置、您必须主要在 EVM 板上移除/放置 GE 跳线、并且无法使用软件。 但是、您可以通过自己制作的 PCB 添加该功能。

    2您很可能编程了错误的 ChemID 并需要重新执行此步骤。

    3和4-如上所述、很可能是您的 chemID、未进行校准或数据闪存参数设置错误

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如第一张图所示、我从 Duracell 选择了 CR123A 电池、这正是我当前使用的电池。 我将通过手动移除并重新插入 BQ35100EVM 上的 GE 跳线来循环使用 GE 引脚。 但是、从第二个图中可以看出、无论弛豫周期是短还是长、SOH 值都保持不变。 我使用恒定30 mA 负载对电池放电。

    我不确定该放电电流所需的最短弛豫时间、我还想确认弛豫期间允许的最大电流消耗。

    此外、如第三幅图所示、测得的 Z 和缩放的 R 值 始终为0、SOH 保持在100%。 不过、当我重置 IC 时、我确实观察到 SOH 突然下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Duracell 的 CR123A 为 MnO2。 请使用 SOH 模式(而不是 EOS 模式)作为这种化学物质。 请参阅 TRM、5.2。

    电量监测计仅对这种类型的化学物质使用宽松电压。 它不会使用 Z 和 R。当您将 GE 引脚置为有效时、请确保负载未开启(或最小、例如 C/25或更小)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我使用的是 SOH、而不是 EOS。  C/25是什么意思? 您是指1/25的负载吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    C in C/25是指电池组的容量。 请以1/25的电池组容量放电。

    此致、

    Diego