This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63625-Q1:关于 VIN 引脚和 RESET 引脚的影响

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516711/lm63625-q1-about-effect-from-vin-pin-and-reset-pin

器件型号:LM63625-Q1

工具/软件:

您好的团队、

 

我想问以下两个有关 LM63625DQPWPRQ1的 VIN 引脚和 RESET 引脚的问题。

 

①:如果 LM63625DQPWPRQ1的12、13引脚 VIN 未上电、且8引脚 RESET 被外部上拉至3.3V、则 IC 的运行、性能和寿命是否存在任何问题?

 

②:在① Ω 的情况下、8个引脚上的3.3V 电压是否有可能通过 IC 内的端子保护二极管向后流动到12、13个引脚的 VIN?

最好的考虑

Tomita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomita:

    RESET 引脚是开漏输出。 如果没有 Vin -则没有通过 MOSFET 的电流路径。 它将保持关闭状态。 由于3.3V 电压低于 RESET 引脚的绝对最大电压、因此我不会对 IC 的性能和寿命产生任何问题。  

    我预计 Vin 上不会出现3.3V 电压、因为从复位引脚漏极引脚到 Vin 引脚没有路径。  

    希望这能回答您的问题。

    谢谢、

    此致、

    Taru