This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8865X-Q1:TFT 背光驱动器设计和计算器要求

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8865X-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514925/lp8865x-q1-tft-backlight-driver-design-and-calculator-requirement

器件型号:LP8865X-Q1

工具/软件:

我们需要设计 TFT 面板背光驱动器电路。

正向电压范围为30V~36V、其典型正向电流为270mA。

驱动器芯片的 Vin 为4.5V~ 5.5V、LED 背光电路为 11个 LED 串联成一组、并联四组。

LP8865X-Q1是否适用于背光电路? 芯片的规格是否超出了我的要求?

2.您可以将设计计算器分享给我们吗?  

谢谢。

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    因此、输出电流应该是4 * 270mA 对吗? 考虑36V 输出和4.5V 输入。 开关电流较高、LP8868X 无法支持该电流。

    我想知道为什么他们需要4.5V 至36V 的电源、这种严苛的系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    1.总输出电流为270mA、不是270mA。

    由于我们将允许12V 电源系统和24V 电源系统共存、因此我们将使用5V (12V (24V)至5V 降压输出作为 LP8868X 的输入。

    如果我们不使用5V 作为输入、 请使用9V ~ 28V 作为   LP8868X 的输入、并保持输出电压为36V 且输出电流为270mA、如果我们将输入从12V 更改为24V 或从24V 更改为12V、LP8868X 是否可以支持此要求、并且不更改任何元件?  

    2.请提供 LP8868X 的计算器。

    非常感谢。

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    我将向您发送计算工具的电子邮件。

    对于270mA Total、它可以用作 LP8868X。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    请分享您的电子邮件、我会将其发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电子邮件地址是 brian.lin@deltamobile.com 

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的答复。

    如果我们不使用5V 作为输入、请 使用9V ~ 28V 作为   LP8868X 的输入并保持输出电压为36V 且输出电流为270mA、LP8868X 是否可以支持此要求、并且如果我们将输入从12V 更改为24V 或从24V 更改为12V、不要更改任何元件?  

    因为所有的 方程都没有提到(min)。 我们只关心 Vin (max)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    如果我们不使用5V 作为输入、请 使用9V ~ 28V 作为   LP8868X 的输入并保持输出电压为36V 且输出电流为270mA、LP8868X 是否可以支持此要求、并且如果我们将输入从12V 更改为24V 或从24V 更改为12V、不要更改任何元件?  

    根据36V 输出、没关系。

    因为所有的 方程都没有提到(min)。 我们只关心 Vin (max)吗?

    对于升压转换器、该设计需要 VIN min。