This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65279:PGOOD 引脚上出现异常行为、更新

Guru**** 2509535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516367/tps65279-strange-behaviour-on-pgood-pins-update

器件型号:TPS65279

工具/软件:

很遗憾、TI 决定锁定我的持续问题(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490233/tps65279-strange-behavior-on-pgood-pins/)。 为了帮助他人、我将在此处写下解决方案。

TI 通过邮件告诉我:

在 EN 引脚或 VIN 不处于高电平且存在之前、PG 引脚及其输出无法有效使用。

案例1–VIN 为高电平/低电平、EN 为低电平–PGOOD 无效

案例2–VIN 为低电平、EN 为高电平–PGOOD 有效并将为低电平

案例3–VIN 为高电平、EN 为高电平–FB 电压高于目标值的94%后、PGOOD 将变为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我解锁了胎面。 我把它设置为关闭状态。 如果您需要继续发帖,请这样做  

    谢谢

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的评分 您可以删除此问题并关闭另一个问题。