工具/软件:
我们已经成功使用了 TPS65279多年(采用了数千个 TPS65279)。 但最近我们对布局进行了细微更改、现在70%的电路板出现问题。 我尚未找到确切的问题、但在进行调查时、我发现电路板上使用的一款 TPS65279存在奇怪的行为。
TPS65279中的 PGOOD 信号(或者至少其中一个信号焊接在一起)会在输出电压有效之前的某个时间上升:

正常行为如下所示(请注意、钟形刻度略有变化):

原理图如下所示:

VIN 为12V。黄色箭头指示示波器探头的放置位置。
PGOOD 上的"干扰"对温度敏感。 当电路板断电几分钟后、几乎总是会发生这种情况。 但在运行电路板10秒后、几乎永远不会发生。 当电路板上电时、从1V2和2V5电源轨汲取的电流非常低、可能低于1A