This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:TPS65941319-Q1的上拉电源轨(后续)

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515951/tps6594-q1-pullup-power-rails-for-tps65941319-q1-follow-up

器件型号:TPS6594-Q1

工具/软件:

您好、  

TPS65941319-Q1的用户指南指定将 PMIC_nRSTOUT 拉至 VDA_MCU_1V8。

将其拉至 VDD_MCUIO_3V3会产生什么后果?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    从时序角度来看、如果您查看其中的一些序列、会发现存在差异、此外您尝试使用负载开关进行上拉、这是 PMIC 控制范围之外的操作。 我们无法枚举所有后果、因为这被视为未定义、上述要求是满足 ASIL 集成要求。

    欢迎您进行故障分析、我们可以帮助您在 ASIL 流程中将 FMEDA 定制为一个工作产品。

    BR、

    Nicholas McNamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:  

    抱歉、我 不应该专门提到 VDD_MCUIO_3V3。  最后、我 要做的是使用 PMIC_nRSTOUT 作为 A 与门的输入。 但是、与门上的所有其他信号都是3.3V、其最小 V_IH 为2V、因此我想知道是否可以将 PMIC_nRSTOUT 拉至3.3V 电源轨。 而不是 VDD_MCUIO_3V3、VCCA_3V3是什么?

    谢谢您、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的澄清!

    虽然从 PMIC 的数据表的角度来看这是允许的、但请务必仔细检查所连接 SoC 上的 PORz 要求。

    我想您使用胶合逻辑来阻止 PORz 在 SoC 端切换、只需确保 SoC 引脚可以正常地将其启动至3V3、这通常是由于域通电的方式以及在某些电源配置下它们可以承受的程度而导致3V3降低-> 1V8。

    BR、

    Nicholas McNamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、谢谢!