工具/软件:
您好、
TPS65941319-Q1的用户指南指定将 PMIC_nRSTOUT 拉至 VDA_MCU_1V8。
将其拉至 VDD_MCUIO_3V3会产生什么后果?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
TPS65941319-Q1的用户指南指定将 PMIC_nRSTOUT 拉至 VDA_MCU_1V8。
将其拉至 VDD_MCUIO_3V3会产生什么后果?
谢谢你。
尊敬的 Nicholas:
抱歉、我 不应该专门提到 VDD_MCUIO_3V3。 最后、我 要做的是使用 PMIC_nRSTOUT 作为 A 与门的输入。 但是、与门上的所有其他信号都是3.3V、其最小 V_IH 为2V、因此我想知道是否可以将 PMIC_nRSTOUT 拉至3.3V 电源轨。 而不是 VDD_MCUIO_3V3、VCCA_3V3是什么?
谢谢您、
Michael
您好、Michael、
感谢您的澄清!
虽然从 PMIC 的数据表的角度来看这是允许的、但请务必仔细检查所连接 SoC 上的 PORz 要求。
我想您使用胶合逻辑来阻止 PORz 在 SoC 端切换、只需确保 SoC 引脚可以正常地将其启动至3V3、这通常是由于域通电的方式以及在某些电源配置下它们可以承受的程度而导致3V3降低-> 1V8。
BR、
Nicholas McNamara