This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746的关断模式

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515416/bq27z746-shutdown-mode-for-bq27z746

器件型号:BQ27Z746

工具/软件:

您好团队:

你好。 我的客户在将电量监测计设置为 SHUTDOWN 模式时遇到问题。 此 IC 用于电子雪茄的电池组侧、请注意、如果客户在发送关机命令后10秒内从电子装置中取出电池组 BAT+、则关机将成功。 否则、关断不成功、客户仍可通过 Battery Management Studio 与电量监测计执行 I2C 通信。 不过、PACK 没有电压输出。 请注意、ENAB 悬空、不会下拉。 在该引脚上测得~3.7V。 客户发出此命令时无充电电源。 电池包 BAT+上的负载是否会影响关断? 我们是否必须遵守最小负载电流才能成功关断。  

以下是在客户方面观察到的简短情景。

  1. 发出 SHUTDOWN 命令。
  2. 在发送关闭命令10秒后、如果电池连接到我们的 PCA 且没有充电源、则电量计未关闭。
  3. 在发送关闭命令后、如果电池在10秒内从 PCA 上断开、燃油表可能会关闭。
  4. 电量监测计被视为无法关断、因为 I2C 通信仍然可能、并且 PACK 端子上没有输出。
  5. 负载电流能否阻止关断过程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hau、

    您能否附上原理图进行审阅和确认?

    电量计仅在取出电池时关闭、在仍连接电池时不会关闭?

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    只有与电量监测计的 I2C 连接。 ENB 线路保持悬空。 PACK +和 PACK–连接到我们的电路。

     仅当我们在发出命令后的10秒内取出电池时、电量监测计才会关闭。 如果我们稍后取出电池、电池将不会关闭。

    此致、

    Hau Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hau、

    我仍然想查看您的原理图、如果您也想保密、我们可以将其带到 e2e 聊天区。

    谢谢您、
    Alan