This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:BQ25750开关节点振铃问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514489/bq25750-bq25750-switching-node-ringing-issue

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ25756

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在使用 BQ25750进行开发、并在开关节点上观察到振铃。

下面是我们的测试条件:

  • 稳压器 :350 kHz

  • 降压模式 :VIN = 13.6V、VBAT = 10.95V

  • 升压模式 :VBAT = 10.95V 至9.6V、VSYS = 12V

由于 PCB 尺寸限制、电感器和4个功率级 MOSFET (Q5–Q8)放置在不同的层(顶层和底层)上。

我们想知道这种层分离是否是导致我们看到振铃的主要因素。

我们尝试了添加缓冲电路(R = 2.2Ω、C = 100pF)、但改进最小。

您能否提供有关如何减少振铃的建议(例如、优化的缓冲器值、布局指南或栅极驱动调优)?

任何见解都将非常感谢。 谢谢!

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否尝试添加栅极驱动电阻器来减慢 FET 导通速度?

    此外、感谢您对此感到耐心。 我现在已经被淹没了,我将在下周初更深入地了解这一点。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    再次感谢您对此有耐心。

    我还有一些改善振铃的建议:

    • 确保 HIDRV 靠近 SW 布线。 SW 是 HIDRV 的返回路径。 确保这两条布线的宽度都大于20mil。

    • 确保 LODRV 没有直接布置在 HIDRV 或 SW 旁边。 确保 LODRV 布置在 GND 旁边或与 GND 平面平行。

    • 您可以使用栅极驱动强度寄存器 REG0x3B 来降低栅极驱动强度。

    我们 这里提供了 BQ25756原理图和布局指南。

    有关 BQ25750电源路径的常见问题解答、请访问 此处

    如果这些建议有所帮助、请告诉我。 此外、如果您想查看电路板的布局、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway