This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546E25:SIMPLIS 交流分析

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546E25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515201/tps546e25-simplis-ac-analysis

器件型号:TPS546E25

工具/软件:

尊敬的团队:

运行 POP 分析的 Whiile 由于 TPS546E25 TI 网站上提供的 simpleis 模型而出现以下错误

这是默认的 POP 设置

我尝试更改最长周期但仍然存在相同的错误。您能检查一下并告诉我问题是什么吗?

我想运行交流分析物以获得 增益裕度和相位裕度值。

非常感谢

Rajat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    请按照以下步骤在 SimplTPS546E25上运行交流分析:

    • 首先运行瞬态分析
    • 然后、成功运行瞬态分析后、取消选中"Transient"、然后选中"POP"和"AC"
    • 将最大周期更改为100us
    • 运行交流分析

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calan、

    我现在可以运行了。

    为什么增益裕度值显示误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    关于增益裕度值、这是因为波特图在特定频率范围内放大、不会恰好显示增益裕度。 如果缩小频率范围(例如100Hz 至5MHz)、则应该能够看到相位交叉0度、并且可以看到增益裕度。 请参阅下图:

    希望这有所帮助

    如果这有助于解决您的问题、请不要忘记点击"此问题已解决"

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calan、

    是的、我现在可以看到增益裕度值。


    对于我们的设计要求、我根据以下要求更新了 TPS546E25的 Excel 计算表。

    Vin-12V

    VOUT 1V

    IOUT -33A

    阶跃加载-0->33->0A

    纹波1%

    VOUT 瞬态- 2%

    L、C、引脚配置(strap)电阻器更新到 simplis 网表中并运行瞬态和交流分析。

    我在瞬态分析中获得了很好的结果。

    瞬态分析结果-

    过冲-8.48mV

    下冲8.48mV

    纹波- 5mV

    交流分析-

    可以看到、我的相位裕度大约为437度。 我不确定我的系统将会有什么样的监管437度。

    因为、对于稳定的系统、相位裕度应介于40°和70°之间。高于70°的相位裕度、系统往往非常稳定、但调节速度极慢。

    请分享您的电子邮件 ID、以便我可以共享更新后的 simpleis 模型和 Excel 计算表以供审核。

    您也可以通过电子邮件 rajat.singh@amd.com 向我发送测试电子邮件

    非常感谢

    Rajat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    我将向您发送一封电子邮件、然后关闭该主题。

    谢谢、

    Calan