工具/软件:
尊敬的团队:
运行 POP 分析的 Whiile 由于 TPS546E25 TI 网站上提供的 simpleis 模型而出现以下错误

这是默认的 POP 设置

我尝试更改最长周期但仍然存在相同的错误。您能检查一下并告诉我问题是什么吗?
我想运行交流分析物以获得 增益裕度和相位裕度值。
非常感谢
Rajat
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Calan、
是的、我现在可以看到增益裕度值。
对于我们的设计要求、我根据以下要求更新了 TPS546E25的 Excel 计算表。
Vin-12V
VOUT 1V
IOUT -33A
阶跃加载-0->33->0A
纹波1%
VOUT 瞬态- 2%
L、C、引脚配置(strap)电阻器更新到 simplis 网表中并运行瞬态和交流分析。
我在瞬态分析中获得了很好的结果。
瞬态分析结果-
过冲-8.48mV
下冲8.48mV
纹波- 5mV
交流分析-
可以看到、我的相位裕度大约为437度。 我不确定我的系统将会有什么样的监管437度。
因为、对于稳定的系统、相位裕度应介于40°和70°之间。高于70°的相位裕度、系统往往非常稳定、但调节速度极慢。

请分享您的电子邮件 ID、以便我可以共享更新后的 simpleis 模型和 Excel 计算表以供审核。
您也可以通过电子邮件 rajat.singh@amd.com 向我发送测试电子邮件
非常感谢
Rajat