请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25176J 工具/软件:
大家好:
您能验证我的设计吗?
以下50mA 外部 RC 电路需要,因为负载将至少需要30mA , 设计90mA 充电电流: Iset 到 GND 3.3kohm
VSET 至 GND 47.5k Ω
CL10B105KP8NNNC 1uf
ERJ-3EKF4752V 47.5k
ERA-2AEB332X 3.3k
LTST-C190CKT 红色 LED
RC1005F103CS 10k