This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25176J:LAYOUTING 帮助

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25176J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516478/bq25176j-layouting-help

器件型号:BQ25176J

工具/软件:

大家好:

您能验证我的设计吗?

以下50mA 外部 RC 电路需要,因为负载将至少需要30mA , 设计90mA 充电电流: Iset 到 GND 3.3kohm

VSET 至 GND 47.5k Ω

CL10B105KP8NNNC 1uf

ERJ-3EKF4752V 47.5k

ERA-2AEB332X 3.3k

LTST-C190CKT 红色 LED

RC1005F103CS 10k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Berke

    原理图不错。  

    布局-建议增加 BQ25176J 下的覆铜、以获得更好的热性能。

    可能不需要 RC 电路、建议先进行测试。