工具/软件:
下午好
我将 LP2980IM5-3.3/NOPB 配置为为为负载提供3.3V 电压。 负载应仅在15 -16mA 之间消耗。 负载提供3倍放大器、每个放大器消耗5 mA。
然而、我们在某些情况下、当连接到负载时、输出电压降至1.2V、而电流降至5mA。
奇怪的是、当我移除其中一个放大器时、情况会恢复正常、即输出电压按照设计恢复到3.3V、输出电流会上升到5mA。
不过、放大器并没有短路、因为如果我绕过 LDO、直接为放大器供电、那么问题也会得到解决!
电路如下所示。 感谢您的任何帮助!
此致、Sam