This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:USB 控制器无法正常工作

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730EVM, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515270/tps25730-usb-controller-not-working

器件型号:TPS25730

工具/软件:

大家好、我们已在电子产品中实现了 TPS25730控制器、但在此之前、我们可以通过操作 TPS25730EVM 测试套件来确定其运行情况、该测试套件配置为提供20V 电压和0.5至1.5A 之间的最小电流。 为此、我们按如下方式切换了开关:

ADCIN1的 SW5:值4
ADCIN2的 SW4:值7
ADCIN3:值0
ADCIN4的 SW2:值3

这使我们能够验证是否正常运行、从而达到20V。
这采用100W 充电器。

因此,我们为我们的电子产品提供了灵感,如提供的组件所示,通过参考您的模型来固定分压器电桥,但它不起作用,测量的输出电压在5V 到0V 之间波动?..
知道很少有外部组件可以做到这一点后、您认为问题会是什么? 感谢您的支持。

e2e.ti.com/.../TPS25730-Geeps.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的原理图中、我们不使用 I2C、但我们保留了该选项。 此时、R43和 R44缺失、R101和 R102缺失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laurent:

    感谢您联系并分享您的原理图。

    乍一看、故障输入引脚可能悬空。 您应将其偏置为高电平(连接到 LDO3V3的弱上拉电阻器)、以确保其处于"保持连接"状态。

    此外、您应将 VSYS 引脚连接到 PPHV 节点(Q7系统侧 FET 的源极)、因为这是 GATE_VSYS 栅极驱动器的基准。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、感谢您的答复。

    是的、我确实注意到"故障输入"引脚是悬空的、因此我将其连接为 LDO3V3上的10K 上拉电阻、我的常数现在确实更加稳定。

    不过、尽管我在 ADCINx 上测得了相应的固定电压、但 VBUS 上的电压确实为20VDC、而 PPHV 上的电压仅为9.1VDC:
    ADCIN1 1.0426V
    ADCIN2 3.431V
    ADCIN3 0.0392V
    ADCIN4 0.0392V
    LDO3V3输出为3.46V 时

    实际上、VSYS 应该位于 PPHV、由于我将 TPS25730EVM 用作设计灵感、因此不存在... 所以我没有计划解决这个问题、所以我必须...
    但是、如果我正确理解、VSYS 仅用于控制反向电流、对输出电压没有影响? 这就是为什么我不明白为什么 PPHV 中有9V 而不是20V 电压?

    此致

    Laurent Ifergane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laurent:

    由于您使用 S (外部电源路径)型号、因此 VSYS 引脚用于偏置栅极驱动器 GATE_VSYS 引脚。 TPS25730EVM 使用 D 型号(内部电源路径)、因此不使用 VSYS 或 GATE_VSYS 引脚。


    我不知道为什么你的实施只是接受9 V .

    您有 TPS25730EVM? 如果您将其配置为:

    ADC1:4、ADC2:7、ADC3:0、ADC4:0

    像您的电路板一样并将其连接到同一适配器、它也会达到9V、还是能够协商20V 电压?

    我使用 TPS25730EVM 适配器测试了您的设置、我知道这种适配器可以协商20V 电压、这似乎没问题。

    正确、VSYS 引脚不应影响协商、应由 ADCINx 引脚进行设置。


    您是否有 PD 分析仪? 可以捕获和解码 CC 线路消息的东西? 这将是确认该行为的理想方法、因为它会向我们显示供电方提供的内容以及 TPS25730请求的内容。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kris、

    是的、我使用与 TPS25730EVM 电路板相同的充电器、这种充电器协商20V 电压非常好。

    要知道我的电子设备收到20V 直流电、我当然看到了 Vbus、所以在 MOSFET 之前、我的充电器为我提供20V 电压...但在 MOSFET 之后、我只能得到9V 电压?

    VSYS 最终是否会发挥作用?

    谢谢

    此致

    Laurent ifergane  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laurent:

    并知道我的电子设备接收20VDC、当然、在 MOSFET 之前、我看到了 Vbus、所以我的充电器为我提供了20V ...但在 MOSFET 之后、我只能获得9V?

    如果我理解正确、使用电路板时、您确实会在 VBUS 上看到20V 电压、但 FET 上的电压下降了13V。

    两个 FET 之间是共享13V 压降还是全部在一个 FET 上?

    如果主要位于 VSYS FET 上、则可能是因为您没有将 VSYS 连接到 FET 的源极。 如上所述、VSYS 用作 GATE_VSYS 栅极驱动器电荷泵栅极的参考。 如果未正确连接该引脚、我不能确定 GATE_VSYS 引脚的行为。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    实际上、我需要通过连接到其源极的 VSYS 对第二个 MOSFET N 进行极化、这个 VSYS 起作用。
    得到20VDC 输出。

    感谢您的帮助、帮助我向前迈进。
    祝你度过美好的一天!

    此致

    Laurent Ifergane