工具/软件:
大家好、我们已在电子产品中实现了 TPS25730控制器、但在此之前、我们可以通过操作 TPS25730EVM 测试套件来确定其运行情况、该测试套件配置为提供20V 电压和0.5至1.5A 之间的最小电流。 为此、我们按如下方式切换了开关:
ADCIN1的 SW5:值4
ADCIN2的 SW4:值7
ADCIN3:值0
ADCIN4的 SW2:值3
这使我们能够验证是否正常运行、从而达到20V。
这采用100W 充电器。
因此,我们为我们的电子产品提供了灵感,如提供的组件所示,通过参考您的模型来固定分压器电桥,但它不起作用,测量的输出电压在5V 到0V 之间波动?..
知道很少有外部组件可以做到这一点后、您认为问题会是什么? 感谢您的支持。