This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95410RRB:针对 CSD95480RWJ 进行替换

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516433/csd95410rrb-replacement-for-csd95480rwj

器件型号:CSD95410RRB

工具/软件:

尊敬的 Abishek:

我对原来的问题有一个跟进。 您的意思是"对于相同的电感值、将更改 RLSET 值。"

是否必须将 Rlset 值从150nH (CSD95480)的105k 更改为10k5 (CSD95410)?

此致

Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    是的、正确。 CSD95410的 LSET 电阻器应更改为10k、以实现150nH 的电感。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分