请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD95410RRB 工具/软件:
尊敬的 Abishek:
我对原来的问题有一个跟进。 您的意思是"对于相同的电感值、将更改 RLSET 值。"
是否必须将 Rlset 值从150nH (CSD95480)的105k 更改为10k5 (CSD95410)?
此致
Moritz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 Abishek:
我对原来的问题有一个跟进。 您的意思是"对于相同的电感值、将更改 RLSET 值。"
是否必须将 Rlset 值从150nH (CSD95480)的105k 更改为10k5 (CSD95410)?
此致
Moritz