This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:[开关特性]输出信号上升时间和传播延迟的时序

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513059/ucc5350-switching-characteristics-timing-for-output-signal-rise-time-and-propagation-delay

部件号:UCC5350

工具/软件:

您好、团队、

 在使用 UCC5350MCD_TRANS-PSpiceFiles 文件后、我们希望评估 UCC5350MCDR 器件时序、以便在100pf 负载下重现数据表中的性能(例如 TR 10ns、tPLH = 65ns~100ns)。 如果有效、我们将添加自定义电路以获得实际结果。 但  PSpice 仿真结果似乎不同,您能帮助检查我们如何在这里获得目标结果吗?

我们现在设置:

结果:  tPLH 输出为260ns  

tr 为9.25ns 正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、  

    您能否共享 PSPICE 仿真文件? 我将进一步调查。 UCC5350的 tp_lh 传播延迟为55ns、tp_hl 约为54ns。 100ns 的宽最大容差基于工艺角和温度。  

    这是一个非常慢的输入上升时间。 在输入超过输入阈值之前、我们的传播延迟不会开始。  在这种情况下、应从 IN+为0.55 x 5V 或2.75V 时开始测量传播延迟。 从该阈值测得的值是否为260ns?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

     我正在使用 TI.com 下载的 sllm368a.zip 文件。  

    e2e.ti.com/.../sllm368a.zip

     我 按如下所示删除输出电路、并按数据表中所述的方式删除 tp_lh 传播延迟目标。

    是的、我测量了0.5 * Vin +至10%* Vout、因此我们可以在此处看到一致性详细信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    这很奇怪。 不幸的是,我不是这个模型的作者。 但是、我发现、如果您使用的是10ns tr 和 tf、t_PLH 会恢复到60ns:

    典型值应该为55ns、但至少该结果处于 UC5350-Q1数据表容差范围内:

    希望这个结果能够说服他们使用 EVM 来测试器件。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

     在这里检查的 Tks、

     T_PLH 现在正确、TR 变为700ps 电平、与12ns (典型值)规格相差甚远。 似乎仍然有一个错误。 感谢您进一步检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、  

    并非所有数据表指标都进行了详细建模。 主要目标是创建一个有用的仿真工具。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

     如果 数据表的仿真文件不完全正确、 因此客户在此处进行的某些测试可能无法正常工作。

     换言之、您能帮助提供 TPLH 与 负载电容间的关系曲线吗?

    (为什么:数据表显示 CLOAD = 1nF /100pf、但客户系统可能具有如下所示的不同设置、因此客户想要知道实际 TPLH 参数的曲线。)

    以下是客户 SCH:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    以下是所有驱动330nF 大负载的 UC53X0器件的测量值。 可以看到、所有这些器件的 TPLH 标称值仍然为55ns。

    上升时间由330nF 加载、因此根据 TPLH 的计算方式、可能需要考虑峰值输出电流和负载。 但是、无论负载条件如何、上升时间的启动仍会延迟相同的55ns。 tpHL 也是如此、即54ns 至55ns。  

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

     Tks 对于数据,它是不是那么清楚了解完整的曲线。

     此处的 Vout 似乎为?、并且由于大负载为330nf、因此我将在开始 μ s 时产生脉冲

     但我无法看到用于比较 TPLH 的输入时间线、 感谢您理解为何   TPLH 在此处仍为55ns 的标称值!

    但根据您的测试、我认为 TPLH 仍遵循数据表、CLOAD = 100 pF ~330nF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、  

    开始时的脉冲由串联电感引起。 它向栅极驱动器的输出提供瞬态高阻抗。

    我在第一个 TPLH 图中设置了50ns/div。 用于此测量的示波器是在2.5V 的输入端触发的、因为输入是5V 方波。

    您可以看到、输出在大约50ns 时开始上升。但是、它会在不同的时间达到9V 中点到18V 电源、具体取决于栅极驱动器的驱动强度。

    总之、虽然 Cload 会影响栅极驱动器的上升时间、但它不会延迟输出在接收到输入信号后开始上升所需的时间。

    此致、

    Sean