This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H200A-Q1:TPS1H200A-Q1使用受控电压源的电流限制 CL

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H200A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509311/tps1h200a-q1-tps1h200a-q1-current-limit-cl-using-controlled-voltage-source

器件型号:TPS1H200A-Q1

工具/软件:

是否可以使用受控电压源(例如 DAC 或滤波 PWM)驱动 TPS1H200A-Q1的 CL 引脚、以便设置可变 CL、而不是使用固定电阻器?

如果是、应考虑哪些因素/假设?

提前感谢、
Gaston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gaston、  

    很抱歉耽误您的时间、请在外出后通过开放式查询进行处理。 驱动 CL 引脚时、不建议使用除外部电阻之外的任何其他电阻。 请告诉我您的应用要求、我们可以提供建议。  

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我正在设计一个允许将任何类型的负载(高达1A)连接到24V 输出电压的系统。 根据负载的不同、用户应使用 TPS1H200A  保持模式设置电流限制。 我正在研究一种非常经济高效的解决方案、因此我试图避免使用数字电位计/变阻器解决方案。 另一种方法是实施压控电阻(VCR)、但 这种方法对温度有很大的依赖性、 我还在切换一组4个并联电阻器以获得16 R's tap 值的 CL。该解决方案的问题是我需要4条 MCU 控制线。

    您会有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gaston、  

    我将与我的团队一起研究这一点、并在 EOD 之前的5月8日向您提出建议。  

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gaston、  

    我能够与我的团队会面并获得一些反馈。 这可以是  ILIM 上的受控电压源。 很抱歉给了您错误的推荐。  

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我买了一个  TPS1H200  EVM 进行一些测试。 同时、您能否向您的团队询问 CL 输入阻抗和 CL 电流输出? 我无法在数据表中找到这些参数。

    Gaston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gaston、  

    如果我有更多信息、我会更新此主题!

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gaston、  

    我在设计时耽误时间、很抱歉为您解答。  

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我需要解决这个问题。 数据表将 CL 引脚描述为 FET 源、以及"电压控制电流源"的负 OPAMP 输入。 仔细思考、我不明白这是如何在 CL 引脚中驱动恒定电压的。 您能否向您的团队阐明这一点?

    Gaston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaston、  

    Im 抱歉此处提供了错误信息、但在满足设计要求后、建议使用电阻器和开关来更改 TPS1H200的电流限制。 不建议使用受控电压源。

    BR、

    Alan