工具/软件:
是否可以使用受控电压源(例如 DAC 或滤波 PWM)驱动 TPS1H200A-Q1的 CL 引脚、以便设置可变 CL、而不是使用固定电阻器?
如果是、应考虑哪些因素/假设?
提前感谢、
Gaston
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
是否可以使用受控电压源(例如 DAC 或滤波 PWM)驱动 TPS1H200A-Q1的 CL 引脚、以便设置可变 CL、而不是使用固定电阻器?
如果是、应考虑哪些因素/假设?
提前感谢、
Gaston
感谢您发送编修。 我正在设计一个允许将任何类型的负载(高达1A)连接到24V 输出电压的系统。 根据负载的不同、用户应使用 TPS1H200A 保持模式设置电流限制。 我正在研究一种非常经济高效的解决方案、因此我试图避免使用数字电位计/变阻器解决方案。 另一种方法是实施压控电阻(VCR)、但 这种方法对温度有很大的依赖性、 我还在切换一组4个并联电阻器以获得16 R's tap 值的 CL。该解决方案的问题是我需要4条 MCU 控制线。
您会有什么建议?