This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792 USB 引脚

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515953/bq25792-bq25792-usb-pins

器件型号:BQ25792

工具/软件:

如果不需要 USB、我应该如何使用原理图中的 USB 引脚? 用于 BQ25792的任何上拉或下拉功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathiyan:

    D+/D-引脚可以在不使用时保持悬空。  这会根据 ILIM_HIZ 电阻器将输入电流限制设置为3A 中的较低者或钳位。

    此致、

    Jeff