主题中讨论的其他器件:bq24620、 BQ25820、BQ24773
工具/软件:
您好、
尽管这是不同的器件型号、但当我将充电器侧的 TI 充电 IC 与电池包侧的另一家公司的电量监测计 IC 组合在一起时、即使连接了充电器和电池组、充电 IC 的 BAT_PRESENT 信号也无法处理、并且无法进行充电。 当电池包侧处于睡眠模式时、充电/放电 FET 均关断、无法处理 BAT_PRESENT 信号、也不会进行充电。
我参考了 BQ24620数据表"8.3.21电池检测"和 BQ40Z50数据表9.2.2.3~9.2.2.4。
1.结合使用 BQ24620和 BQ40Z50时、是否可以避免上述情况?
2.还有、这些组合是否发生了上述情况?
3.即使在睡眠模式下,BQ40Z50也能检测到 System_Present 检测信号吗?
此致、
Nishie