This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:System_Present

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773, BQ24620, BQ40Z50, BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512848/bq40z50-system_present

部件号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:bq24620BQ25820、BQ24773

工具/软件:

您好、

尽管这是不同的器件型号、但当我将充电器侧的 TI 充电 IC 与电池包侧的另一家公司的电量监测计 IC 组合在一起时、即使连接了充电器和电池组、充电 IC 的 BAT_PRESENT 信号也无法处理、并且无法进行充电。 当电池包侧处于睡眠模式时、充电/放电 FET 均关断、无法处理 BAT_PRESENT 信号、也不会进行充电。

我参考了 BQ24620数据表"8.3.21电池检测"和 BQ40Z50数据表9.2.2.3~9.2.2.4。

1.结合使用 BQ24620和 BQ40Z50时、是否可以避免上述情况?

2.还有、这些组合是否发生了上述情况?

3.即使在睡眠模式下,BQ40Z50也能检测到 System_Present 检测信号吗?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    配置
     BQ40Z50以在睡眠模式下使 CHG FET 保持开启状态、或优化唤醒功能以响应 BQ24620的检测脉冲。 如有需要、可添加外部唤醒电路。

    TI E2E 论坛上已经讨论了类似的问题、尤其是 BQ40Z50的 FET 在睡眠模式下关闭时、如何防止检测到充电器。 BQ24620 + BQ40Z50不完全匹配、但该模式表明配置调整可以解决该问题。

    在正确配置 PRES 引脚和唤醒功能的情况下、BQ40Z50可以在睡眠模式下检测 PRES 信号、并在连接系统后启用唤醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、San、

    感谢您的友好回答。

    您能否提出一个解决方案来解决" BQ40Z50的 FET 在睡眠模式下关闭、从而防止进行充电器检测"问题?

    另外、我可以告诉您电池和充电器的规格、您可以为我提供解决问题的解决方案吗?

    如果可能,我想通过私人消息来告诉你的规格.

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我针对 BQ40z50的建议为:

    1 - 启用在 SLEEP 模式下使充电开关(CHG FET)保持导通状态的设置。 这样、充电器就可以查看电池的电压并开始充电。
    请查看 FET Options 寄存器以获取相关信息

    2- 修改 休眠电流 睡眠电压 用于延迟进入 SLEEP 模式的设置、从而降低连接充电器后 BQ40Z50处于 SLEEP 模式的可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、San、

    感谢您让我了解对策。 我是否理解正确、通过实施此对策、BQ40Z50和 BQ24620将是完整性?

    我还向您发送了一封私人邮件。 如果您能查看、我将不胜感激。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、实施这些对策应能确保 BQ40Z50和 BQ24620可靠地工作、解决 FET 在睡眠模式下关断引起的充电器检测问题。 主要解决方案(保持 CHG FET 导通)简单有效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、San、

    感谢您让我了解解决方案。

    我还有一个问题。

    您是否有关于 BQ40Z50和 BQ25820或 BQ40Z50和 BQ24773组合是否发生相同问题的任何信息? 在这些情况下、保持 CHG FET 处于开启状态是否可以解决该问题?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    Jose 目前不在办公室、将于下周初返回。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我认为这不是充电器电量计组合问题、而是在施加充电器电流时确保电量计的 FET 导通。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、San、

    1.我的理解是、检查 FET 是否导通的方法是通过 I2C 读取相应的寄存器、这是正确的吗? 如果是、我应该读取哪个寄存器?

    2.还有,你能告诉我如何打开电量监测计的 FET 吗? 我找到寄存器"FORCE_BATFET_OFF"、但我不知道寄存器要将其打开。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    要从 BQ40z50寄存器中读取 CHG FET、请使用 OperationStatus ()寄存器。

    CHG/DSG 位指示 FET 导通。
    XCHG/XDSG 位指示 FET 关断。  



    您所连接的片段会查找充电器器件。 请使用测量仪表 TRM 来了解此信息。

    如果 FET_EN 接通、电量监测计的固件会控制 FET。
    当 FET_EN 关断时、用户可以发送 CHG FET 切换命令来切换 FET。 请注意、仅建议将其用于测试目的(FET_EN = 0)