This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54338:RT/SYNC 引脚与 RC 电路的电压限制

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504357/tps54338-rt-sync-pin-voltage-limits-with-rc-circuit

器件型号:TPS54338

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户考虑同时在 RT 模式和 SYNC 模式下使用 TPS54338。 数据表、第16页至第17页的"6.3.5开关频率选择/同步"描述了 RC 电路"图6-3. SYNC Mode Configuration"、可用于连接 RT/SYNC 引脚。

这是交流耦合电路。  
Q1:当 SYNC 信号振幅为0V 至3.3V 时、RT/SYNC 引脚输入电压的振幅是多少?

问题2:GND->RT/SYNC 的 ESD 二极管是否在每个 SYNC 信号周期导通、并将 RT/SYNC 引脚负电压钳制到 Vf 电压?
    这种行为是否对 TPS54338造成问题?

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi-San:

    对于 Q1、我想知道您在同步时使用的开关频率是多少

    对于第2季度、我不理解这一问题。 仅当 RT/SYNC 引脚上的电压低于0时、ESD 二极管才会触发。 如果在 SYNC 处施加0V 至3.3V 电压、RT/SYNC 处的电压不会变为负值。

    此致、

    Himanshu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Himanshu-san、

    对于 Q1、SYNC 频率为1.9MHz。

    对于 Q2、
       RT 模式下 RT/SYNC 引脚的电压是多少?
        如果启动前 SYNC 未处于活动状态、则 TPS54338以默认时钟(基于 RT 电阻器)工作。 当 SYNC 时钟处于活动状态时、TPS54338在 SYNC 模式下工作。
       当 SYNC 时钟(0V-3.3V)激活时、由于电容器的交流耦合、RT/SYNC 引脚初始不是0V-3.3V、对吗? 此时、GND->RT/SYMC 引脚的 ESD 二极管是否导通?

    此致、

    二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Himanshu-san、

    我期待着你的答复。

    此致、

    二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi-San:

    对延迟深表歉意。 我们的团队研究了该器件的内部 ESD 结构。 该器件在 RT/SYNC 引脚上使用背对背二极管、因此可承受高达-2V 的电压、而不会因触发 ESD 二极管而发生任何击穿。

    此致、

    Himanshu