Other Parts Discussed in Thread: TPS54338
工具/软件:
尊敬的团队:
我的客户考虑同时在 RT 模式和 SYNC 模式下使用 TPS54338。 数据表、第16页至第17页的"6.3.5开关频率选择/同步"描述了 RC 电路"图6-3. SYNC Mode Configuration"、可用于连接 RT/SYNC 引脚。

这是交流耦合电路。
Q1:当 SYNC 信号振幅为0V 至3.3V 时、RT/SYNC 引脚输入电压的振幅是多少?
问题2:GND->RT/SYNC 的 ESD 二极管是否在每个 SYNC 信号周期导通、并将 RT/SYNC 引脚负电压钳制到 Vf 电压?
这种行为是否对 TPS54338造成问题?
此致、
二宫幸史