《Thread 中讨论的其他器件: LP5860EVM、 MSPM0L1306》
工具/软件:
尊敬的 TI-Team:
我正在将一个名为"LP5861EVM"的 LED 驱动器用于一个持续的项目(环境照明)。
我使用了"LP5861TEVM 评估模块"、这是我可以在该项目中使用的。
但是、我需要帮助说明在数据表或应用手册中找不到的三点。
问题:
1.) 是否可以将两个或更多通道并联到 LED 并通过软件进行控制、以便为 LED 生成更高的电流(例如、来自2个125 mA /通道的250 mA)?
2.) 为什么 LP5861x GUI 控件中的电流限制设置为50 mA、而不是每个通道的125 mA?
3.) 是否有办法读取、调整和测试 LP586x GUI 控件中的代码? 这将帮助我了解 LED 驱动器通道的功能和参数化、并使其适应我当前的项目。
我希望得到任何帮助。
此致、Alex Klein